来源:EEWORLD
时间:2014-12-12
随时随地畅听无限音乐是每个音乐爱好者的梦想,也因为这个梦想,才有众多音乐设备的更新换代。随着无线网络特别是物联网相关应用的发展,把互联网、短距离通信技术、音乐、各种智能设备有机结合,成为音乐达人以及发烧友的追梦主题之一。作为为位置感知、多媒体、云连接领域提供创新芯片和软件解决方案的全球供应商,CSR为跨越多个不同市场的视听、互联和位置技术领域中存在的复杂问题提供解决方案,去年CSR的营收达10亿美元,并在蓝牙音乐领域有主导地位。近日,CSR 网络音频总监Ben Terrell和CSR aptX巿场营销总监Jonny McClintock来京宣传了产品VibeHub网络音频和面向蓝牙应用的aptX技术。
图1 CSR 网络音频总监Ben Terrell(左)和CSR aptX巿场营销总监Jonny McClintock(右)
Wi-Fi+蓝牙满足流媒体音乐服务
为什么要在蓝牙之外再加上Wi-Fi来传递音频的内容呢?我们看到在过去十年音乐市场的销量降低了约1/2。的收听音乐形式从有形的卡带、CD到网上下载,再到现在的流媒体音乐。因此,未来音乐市场需要增加Wi-Fi的技术,增加互联网的联通或者是联网技术来适应目前市场的发展趋势。
Ben表示:“据预测,未来两年乃至更长的一段时间内,联网扬声器的销量将呈快速增长趋势。其需求日益受到蓝牙,更重要的是Wi-Fi技术的推动。虽然蓝牙专用扬声器能够传输音乐流媒体,但却存在几个问题:需要确保手机从Wi-Fi网络中同步抓取内容并将内容通过蓝牙推送至扬声器;当手机铃响时、当手机离开局域网、当手机超出扬声器的蓝牙信号范围,音乐即刻停止播放;手机耗电量过大。通过联网扬声器,消费者能够从局域网资源库、手提电脑、PC、NAS驱动器以及支持订阅式音乐流媒体服务。”
CSR非常好地把其音频方案应用在物联网中,将VibeHub智能家居音频方案集成到现有家庭网络当中,从服务器/云端抓取内容,通过蓝牙、Aux-in及SPDIF输入音频,本地播放并/或再传输至其他VibeHub和VibePlayer设备,支持同步多源流媒体传输/再传输,为家居环境提供灵活的音频路径管理,使用CSR SyncLock技术实现多房间紧密同步化。
VibeHub联网音频平台
VibeHub联网音频平台在硬件上采用CSRA65500+CSR6030+CSR8811+以太网的多芯片形式,支持Wi-Fi直连、802.11bgn、Wi-Fi天线分集、以太网、蓝牙4.0(包括蓝牙低功耗)以及24位数字音频,并内置立体声ADC与DAC。
软件的丰富也是VibeHub的优势之一:可与标准开发工具协同工作,包括GNU、Eclipse、ARM开发工具;SDK包括二进制、资源库及源代码;Linux操作系统——Kernel 2.x;VibeFi(DLNA DMR、DMC,UPnP,SyncLock,aptX编码技术,丰富的API;云服务;OTA(空中下载技术)/以太网固件更新;iOS及安卓应用程序控制器软件。
图3 VibeHub联网音频平台硬件结构图
VibeHub主要特性
越来越多的多媒体内容从云端、智能手机、平板电脑以及PC中输出,为音频制造商增加易于整合、易于使用且容许差异化的无线技术,这款预集成的灵活的解决方案使消费者在家中便可播放云端及连接设备中的多媒体内容。
Ben表示:“VibeHub为客户提供广泛的连接方案,包括蓝牙4.0、 802.11n、以太网、 SPDIF及模拟输入,这些附加的连接方案有利于覆盖更广泛的市场。VibeHub对终端用户的价值在于提供面向遥控及应用的BT Smart(智能蓝牙)功能。可通过任意接口输入音频并通过Wi-Fi和以太网输出。可通过蓝牙从任何设备抓取音频流媒体内容,如QQ音乐服务,从而实现随时随地,畅听无限音乐。”
VibeHub生态系统的价值对于CSR的客户更是不可估量。Ben介绍到:“在音乐领域是内容为王的。 VibeHub生态系统会根据市场需求持续增加全新服务内容。您还可为您自身的新服务添加丰富的API。例如欧洲流行的在线音乐分享网站Deezer(2600万名用户)以及全球的流媒体音乐服务之一Spotify(2400万名用户)。CSR会不断把音乐服务加入到生态系统中,如中国QQ音乐。VibeHub可实现与家庭环境中的广泛设备的互操作性,包括WindowsPC、安卓、苹果iOS以及OSX设备。可利用标准协议桥接至网络并按照SyncLock进行分发。自治多房间、多用户。 精确到毫秒的同步音频传输。扬声器本身可提供这些功能价值,无需应用辅助!使用收购APT时获取的广播级IP。Vibe可整合到任何家居环境中并无缝契合家庭人员的收听习惯。多控制器支持,可同时使用多个控制器,且支持安卓及iOS系统。Vibe可构建出多用户系统,完美适用于在家庭环境中打造整体家居应用。”
对普通消费者来说,VibeHub生态系统的价值在于:(1)VibeHub让用户能够使用云服务抓取在线音乐并输入其家居设备当中,依个人需求进行分发。(2)互操作性。用户可浏览并抓取PC、Mac及其他设备中的音频内容,并在家中任何区域收听音频。(3)可在不同房间收听来自任何房间、任何音频源的不同音乐。构建扬声器组,使各扬声器能够传输相同音频流媒体CSR互操作性项目确保带有 SyncLock标识的任意产品均可协同运行。(4)可用智能设备轻松操控系统,提供满足终端用户期望的用户体验,例如:每个人都可以调整音量、音轨等。
从无线电广播到影院环绕立体声、后期制作,很多知名公司都采用aptX技术,其优势在于音频质量及低延迟性能。为了满足市场的发展需求,5年前aptX开始进入蓝牙市场。其主要优势在于:可提升立体声音频质量,借鉴了专业音响的成功经验并避免了子带编解码器(SBC)的显著缺点。
实验:aptX技术 PK SBC
子带编解码(SBC)是我们在大学上《通信原理》课程时都会学到的,但是由于本身的技术缺陷,它已经在很多领域被aptX逐步取代。Jonny用很多仿真图形象地说明了原因。
频率响应是信号质量的一个重要衡量标准。如图4所示,aptX在整个频率范围内真实还原音频。而SBC的频率响应就不同,频率越高,信号越弱,因此较高域值音频若采用SBC便会造成失真。实际上,SBC在表现高频音频时质量会降低。当32段完全等距的语音输入aptX(绿色)和SBC(红色)时发生的失真情况。频率越高,SBC造成的失真越明显。如图5所示。
测试结果显示:aptX音频还原性能比Bit Pool 为58的SBC的水平要好2.5倍。第三方测试总结也表明:与SBC等标准蓝牙音频编解码器相比,aptX编解码器可为立体声提供更优质的音频质量。
图5 第三方测试总结
图6 aptX 噪音在1 kHz和SBC噪音在1 kHz时图对比
现在采用“aptX+快速传输”可以实现更低的延迟(低于40 ms ),适用于游戏及要求“音画同步”的应用。由于aptX是一款基于采样的编解码器,其低延迟性可通过进行高效数据包传输实现,同时保持传输稳定性。
Jonny也特别介绍了采用两种技术的蓝牙音频传输优势对比:“SBC蓝牙——只有在接收到完整的数据包时,SBC才会开始解码。aptX低延迟——一旦接收到aptX指令词便开始解码。aptX低延迟技术的目标应用领域包括平板电脑/智能手机视频内容、手机游戏、游戏控制器、电视、条形音箱/耳机、机顶盒。”
据悉,森海塞尔 (Sennheiser)是首个采用aptX技术的品牌,其次是HTC、摩托罗拉及苹果。凭借aptX技术在质量、速度、低延迟、可靠性方面的优势,目前约有10亿台设备已采用aptX技术(包括安卓、Mac OS、BBM及英特尔设备)。Jonny还特别展示了Vertu推出的一款配备低延迟aptX技术的手机,这款奢侈手机售价达到2.2万美元,如下图所示,有钱就是任性啊。我们也期待在中国的各类产品越来越多地采用aptX技术。