来源:EEWORLD
时间:2014-12-12
无线模块与SDK带来多种新功能,助力开发消费价格低廉的高品质音频产品。
的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布推出旗下第四代JukeBlox®平台,助力各大音频品牌开发高品质、低延时产品,例如单机或多房间无线音箱、AV接收器、小型和微型系统及条形音箱等。为了提升消费者的聆听体验,Microchip新型JukeBlox 4 软件开发工具包(SDK)配备了CY920 Wi-Fi®与蓝牙®网络媒体模块,并包含新一代双频Wi-Fi技术、MultiZone(多区)/多房间功能、AirPlay® 与 DLNA®连接、以及整合的音乐服务。此外,新产品成本节约显著,在大幅降低材料费用的同时,有助于打造极具价格竞争力的消费产品。
经认证的CY920 Wi-Fi与蓝牙网络媒体模块以Microchip低成本的新型DM920 Wi-Fi网络媒体处理器为基础,集成2.4 GHz 与 5 GHz 802.11a/b/g/n Wi-Fi连接、高速USB 2.0连接及以太网连接。采用5 GHz频段的音箱避免了2.4 GHz频段常见的RF拥塞现象,可大大减少音量下降的情况,并得以在多房间/整体家居音频系统中使用更多数量的音箱。
DM 920 Wi-Fi网络媒体处理器还集成了300 MHz的DSP双内核,从而减少或消除对昂贵的独立DSP芯片的需求。同时,易于使用、基于PC的图形用户界面(GUI)也大大简化了音箱调节标准DSP算法这一预开发套件的使用,它包含一个15频段均衡器、多频段动态范围压缩、均衡器预设以及各种滤波器类型。这样,缺乏DSP代码编写经验的工程师可以在其设计中轻松实现DSP,而经验丰富的DSP工程师也得以充分利用行业标准DSP架构。
有了JukeBlox 4,产品开发人员可以构建解决方案让用户可以使用移动设备作为遥控器直接通过流媒体方式享受基于云技术的音乐服务,诸如Spotify® Connect、Qobuz、Rhapsody和Deezer等。这使得移动设备可以在Wi-Fi网络范围内随意移动而不会中断音乐播放,而且它大幅延长了电池使用寿命。JukeBlox技术将继续提供适用于iOS、 Android™、Windows® 8和 Mac®的无缝跨平台支持,以及种类齐全的音频编解码器和易于使用的丰富功能来简化网络设置。
此外,该SDK拥有整体家居音频(MultiZone多区/多房间)功能,可实现对启用JukeBlox平台的多个家用设备进行音频流的同步传输与控制。新的硬件和软件技术相结合,大大改善了同步性并降低了网络带宽利用率,从而打造出强大的音频流媒体体验。
Microchip无线产品部副总裁Sumit Mitra表示:“JukeBlox平台的出货量迄今已超过800万个模块,是流媒体音频市场的先驱。与现有同类平台相比,更多的知名音频品牌青睐使用JukeBlox进行Wi-Fi音频连接。基于Microchip在无线音频市场无可比拟的领导地位,第四代JukeBlox SDK与CY920网络模块现已投入生产,以满足主要客户的需求。”
供货
配有JukeBlox CY920模块的JukeBlox 4 SDK现已开始提供样片并投入量产。