• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

智能家庭保姆体验 能追踪家里所有一举一动

来源:互联网
时间:2014-12-11

分享至:

    母亲是所有孩子们的守护神和福利,而更好的守护孩子也是所有母亲的准则。对于孩子的所有行为,妈妈们总是小心观察,并且无时无刻不在担心。妈妈们为孩子们制定规矩,应该何时上床睡觉、吃个有营养的早餐,并且孩子们都要必须遵守。

    做一个大人很好,因为可以想多晚睡就多晚睡,可以把巧克力当早餐,自己设定规矩,自由地生活。但成为一个成年人之前也很痛苦,因为生活是不自由的,有时由别人来告知你该做什么更好过点。这就是Mother,一个客观来说令人觉得可怕的名字的家庭监控程序,你可以设置它来记录和分析你和你家人的行为。

    Mother可以记录和分析日常生活活动,从锻炼、看电视到睡觉,我们只要随身携带一个独立的传感器。这是一个令人惊喜的系统,尽管比起真正意义上的母亲,它更像一个无性的全景自我监控配件。这么说是有一定道理的,因为它就是一个这样的装置。

家有Mother

    Mother是一个井然有序的系统,好像它的设计者对字体设计有着执着的感情。每个细节似乎都是有意为之的,甚至包括了看起来昂贵的冰铜包装。

    我们可以把主要的设备称为Mother,把它塞到路由器的以太网端口,它就可以变成一个小发射机。它看起来像俄罗斯套娃和情趣用品的结合体,当你打开它时,它有一双一动也不动的眼睛,小红的嘴。看起来奇怪又冷酷,这真是一种奇怪的安慰。人们来家中做客时,总是不断地把它拿起来看看。但是它也不出声,只是牢牢看着你。

    Mother有四个称为Cookies的传感器,是大约两英寸长小彩色塑料棒。你需要把包装附带的按钮电池插入这些Cookies里。这些电池的使用年限为一年。他们容易折断。这是传感器的样子。

    每个Mother多可以使用24个传感器,虽然包装上只有4个。要想激活这些传感器,你需要登录Sen.se注册你的Mother和Cookies。一旦注册成功,Cookies会变成一个变异传感器,可以根据你的指令调整。如果你戴着它们走,它们会测量你的行走质量。如果你戴着它们睡觉,它们会衡量你的睡眠模式。如果你把它们绑在另一个东西上,它们可以显示你有没有移动它。所有的数据都由Sen.se收集和分析,这些Cookies可以储存10天的数据。所以你需要时常把它们带回Mother身边。

    每个Mother出产时都有一个名字。我的Mother名叫“Elicia Beula”。

    你可以将Mother的名字改成任意自己喜欢的,可以从调色板的彩笔中选择Mother的眼睛颜色。不幸的是,没有一个颜色像Julianna Margulies的眼睛那样让人迷醉的棕色,所以我选了紫色,因为紫色是好的颜色。

    设置完cookies和摆弄完Mother的名字后,你需要下载一个名叫Pocket Mother的软件。这是Mother的主要警报系统。像Mother那样,你点击每个cookie重新命名并且注册。

    Cookies都注册完后,就可以挑选应用程序了。

Mother知道怎么做好

    你的Cookies可以连接Sen.se网站上的各种应用程序。你可以监测你家的门打开了多少次。你可以测量你走了多远,睡了多久,喝了多少咖啡,刷牙的频率,只要每个功能都有对应的Cookies。以后可能会有应用程序可以让你监控你的植物,你的水摄入量,还有你打开冰箱的频率。下面是应用程序选项列表的一部分。

    一些指令程序显然是专为家庭设计的。例如,有一个应用程序可以用来查看谁在家里,以及是否有物体(像是禁止移动的Xbox游戏机或者一个昂贵的花瓶)移动。对于其中一些功能,你只要正确地设置cookie(比如用来睡觉的cookie)就可以了。但另一些就必须要材料粘贴了。我就曾经用过粘胶,虽然在Mother工具包里也有其他材料可用。

    作为一个成年人我不需要用这种方式监视我的伴侣,那会让我觉得很可怕,但是对于想要考察新保姆的父母和想要让孩子乖乖呆着的父母来说,这是可行的。可能这也是为什么这个设备称为Mother,而不是孤单孩子的生活伴侣,尽管Sen.se网站提醒说,Mother不是一个玩具,应该放置在儿童接触不到的地方。

    我的目的在于我想要看看我走了多远,睡了多久。我用一个Cookie设置了避孕提醒,这段时间内我的公寓里就只有这一个Mother了。我用后的一个Cookie创建了声音效果,这样我就可以胡闹了。

爱的功能

    你想要的话,都可以重置和重命名你的Cookies。这非常方便,如果你想试试不同的应用程序。

    总的来说,它对各种任务的分析质量都很高。计步器非常准确,它使我意识到我真的需要多散步。如果这是我想要的传感器,我更倾向于选择可穿戴健身追踪器,但它确实好用。

    这个医药提醒程序非常有用。很轻易地就可以设置一个提醒你服药的闹钟,如果你没有服用药物可以关掉闹钟提醒。因为这个传感器是和药盒连在一起的,它能感应到我有没有使用,设置提醒确保我没有忘记。我有收过Mother应用程序发出的推送通知,但你也可以通过短信或电子邮件接受提醒,电话也可以。

    在Sen.se网站上,你可以选择你想用来吓唬人的声音,这些让人开怀大笑的拟声音效有"TooOOoot" "Dzoing" 和 "Kling Klong"。如果我想逗笑或者恐吓孩子,这将是我喜欢的Cookie了。

    总的来说,设置各种指令的Cookies让人印象深刻,而且Sen.se分析和展示数据的方式非常亲切易懂。另外,Mother非常有趣,我都激动得起鸡皮疙瘩了。

有待改进的地方

    为了使用散步程序来监测你的行动,你需要在你的口袋或背包里随身带着一个Cookie,这非常令人讨厌。如果你把它放在一个手持的钱包里,它就没法正常工作,它也不能戴在你的手腕上。这是一个相当明显的设计缺陷,因为大多数的健身服装没有口袋,所以带着Cookie去健身房或者跑步非常不方便。我试过把它塞在运动短裤的橡筋裤头里,但我在外面跑步时它就掉出来了。Sen.se建议你把它和你的钥匙一起放在钥匙扣里,但是一般我去跑步时都会把钥匙放在我的邮箱里(请不要抢劫我),这样并没有多大帮助。

    正如我在前面提到的,你可以用黏胶或其他工具包里的东西把Cookie黏在物品上,但是对于计步器来说,这样做没有意义。手镯或者是其他的东西携带起来更方便。

    不过至少计步器是准确的,对于我来说。睡眠监测还需要改进。虽然我和它分享同一张床,但是它就像皇后,我还需要在我的床垫下放一个Cookie。Cookie显示的时间经常比我实际起床的时间晚了或者早了很多。它说我有天晚上在半夜3点55分醒来(我想我是去撒尿了),但它并没有重新设定。

    又有一个晚上,上面记录的我上床睡觉的时间比我实际睡觉的时间晚了。所以睡眠监测并不是很准确,而且如果你是一个不想早睡的孩子,做下小把戏糊弄父母很容易。

   此外,这是一个关于营销的抱怨,并不针对产品,而是Mother产品背后的概念有点退化到实际意义上的母亲。产品的口号事实上是“她就像妈妈,只会更好。好吧,这个无性的拟人圆柱体根本就不像妈妈。它更像仆人和老大哥的结合体。我妈妈就有一双如忍者般灵敏的耳朵,每当我在半夜偷偷溜出我的房间时,这也是Mother和真正的母亲之间的差别。

是否值得买

    Mother的设计漂亮古怪,丰富灵活的可追踪任务非常吸引人。一些讲礼貌的年轻家庭会使用它。Mother的售价300美元(约合人民币1860元)。如果你想另外买一套Cookies,你还得花上150美元,所以这个Mother并不便宜。

    如果你真的想要量化所有生活中的事情,丰富的应用程序可能会让你值回票价,虽然Sen.se真的需要把一些Cookie变成可穿戴设备来让计步器和健康监测更加可行。现在,我暂时没有把Mother带回家的想法。智能手机的应用程序可以更准确地测量你的睡眠和步幅。

    世界不断进步,我不认为科技的发展会止步于此。Mother肯定是针对有孩子的家庭的,所以我不是它的目标人群。不过,我告诉你:即使我真的是一个母亲,我也希望Mother可以更准确,我会担心我的孩子们丢了或是弄坏Cookies。同时,我也很郁闷因为这个名字让孩子们觉得Mother会有些过于严厉。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 电子元器件采购网 元器件交易网 IC采购

更多新闻