来源:eefocus
时间:2014-12-08
在今年六月,芯片供应商Cavium公司首次发布了其ThunderX系统级芯片(SoC)产品。而在近日,Cavium公司宣布,ThunderX芯片目前已经正式发售,其中包括了一个业界款48核ARMv8处理器。
四款ThunderX产品包括:针对云计算工作负载的ThunderX_CP、用于云计算存储应用的ThunderX_ST、应用于网络应用程序的ThunderX_NT以及确保计算安全的ThunderX_SC。
Cavium公司数据中心处理器集团产品营销总监Rishi Chugh表示:“ThunderX的四款产品都采用了48核SKU,其中,所有针对96核服务器的双插槽配置都强制为每一个插槽SKU配备了一个48核组件。”
在一个双插槽部署中,ThunderX平台可以支持高达1TB的DDR4服务器内存以2400MHz的速度运行。双插槽服务器配置还可通过Cavium公司的一致性处理器互连(CCPI)技术实现双插槽系统的完全高速缓存一致性,进而从中受益。
从一个操作系统的角度来看,Cavium公司的MontaVista软件部门专为新的ThunderX系统级芯片对其Linux发行版本进行了优化。Chugh还指出:“Cavium公司的其他包括Canonical和红帽子在内的分销合作伙伴也都一直在致力于运行在ThunderX上的Linux操作系统的开发工作。”
除了系统级芯片以外,Cavium还宣布使用ThunderX为1U和2U服务器提高了新的参考平台。ThunderX 2K是一个双插槽参考平台,它可以容纳多达四个ThunderX系统级芯片。每一个ThunderX 2K可支持8速DDR4内存和多6X2.5英寸固态硬盘或3X3.5英寸旋转硬盘驱动器。从网络的角度来看,ThunderX 2K支持40千兆以太网QSFP+和10千兆以太网SFP+端口。
1U的Thunder 1K服务器参考架构是专用于ThunderX系统级芯片的单插槽配置。
Cavium公司数据中心处理器集团的副总裁/总经理Gopal Hegde在一份声明中表示:“ThunderX是我们ARMv8多核处理器系列中的旗舰芯片产品,它是市场上具有多内核数量和面的I/O组与加速器,ThunderX是一项颠覆性的技术,它让我们的客户能够为终用户提供一个高集成度、高性能、的一流平台。”
小编总结:ARM的风潮真可谓是“长江后浪推前浪,一浪更比一浪强,把前浪拍死在沙滩上”,虽然语调中带着少许的凄凉但事实确实如此。
简单回忆下ARM大军的历程:2012年由AMD宣布推出ARM处理器的时候,ARM随即成为了热门的词汇,当时包括Calxeda、Marvell、Applied Micro、Cavium等许多厂商都想跻身服务器市场。就在前段时间手机芯片冠军高通也正式宣布要进军服务器芯片市场,直指64位ARMv8-A架构芯片,一切看似欣欣向荣,但在2013年底,ARM巨头Calxeda的轰然倒下为这个市场泼了一盆冷水,同时英特尔Avoton的出现也成为了ARM处理器的直接对手。
“在ARM的道路上布满了荆棘,ARM大军想的办法就是迅速的从那些荆棘上跨过,跨过后看到的也许就是阳光。”