• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

文尚胜:AMOLED在显示行业的技术优势

来源:IT168
时间:2014-12-02

分享至:

    文尚胜,华南理工大学教授,博士生导师,光电信息科学与工程专家。今天,文教授将和我们探讨显示技术的不断突破,以及技术革新如何改进和丰富我们的生活。作为他研究方向的一部分,AMOLED是取代LCD、可广泛应用于智能手机和平板电脑的革新显示技术。文尚胜教授说道,“AMOLED显示屏,因其丰富的色彩表现受到越来越多业内人士和消费者的欢迎,而它具备的其它优势,也让其更具价值,与LCD的区别是非常明显的。”

    据文教授介绍,相比较LCD显示屏,AMOLED显示屏具备四大主要优势:

    AMOLED的超薄设计带来很多好处

    得益于其更简单的结构,AMOLED显示屏比LCD显示屏薄。LCD显示屏包含了背光源、彩色滤光片、背光模块和液晶材料,而因其自发光体原理,AMOLED则不需要这些部件。集成触摸技术也让AMOLED显示屏更轻薄。世界上款AMOLED集成触摸屏于2010年问世,并被运用到了高端智能机型上。

LCD 和 OLED结构比较

    AMOLED的超薄特性意味着设备可以变得更薄,以满足行业标准和消费者的期望。世界上薄的手机仅有5.1毫米,它的实现正是由于采用了AMOLED技术。另外,超薄显示屏节省出来的空间允许放置更大的电池,从而提高手机待机时间。

    AMOLED显示屏能耗更低

    AMOLED显示屏的能耗显著小于传统液晶屏,这是因为AMOLED显示屏的每个像素都可以被独立控制,无需恒定背光。当我们浏览诸如百度等背景为白色的网页时,大部分像素需发出100%的光亮。而另一方面,播放场景较暗的视频时,像素则会减少发光。在这种情况下,LCD屏幕的发射亮度是100%,并通过控制液晶分子的转动方向来调控局部亮度。而AMOLED显示屏的每个像素都可独立调控自身亮度,这意味着不需要100%的亮度发射,从而节省设备能耗。即使观看视频或欣赏多媒体,也不会对电池使用时间造成巨大损耗。在紧急情况下,启用功耗低至10%的节能模式以避免不必要的像素能耗,手机则可使用长达24个小时,让你不错过任何一个重要电话。

    AMOLED显示屏具有更高的户外可读性

    是否有过在明亮阳光下浏览图片却看不清屏幕的经历?有时候,在强光下看清手机中的地图和地址并非不可能的。AMOLED显示屏让这种烦扰成为过去。户外可读性正比于彩度X亮度,而OLED的彩度是LCD的1.7倍。AMOLED显示屏良好的户外可读性,让颜色在明亮阳光下也可清楚呈现,为室外阅读提供更好的视角。

屏幕眩光成为户外使用手机的难题

    AMOLED使柔性设计成为可能

    AMOLED显示屏可被制成柔性和可折叠的。相比LCD玻璃屏幕,AMOLED显示屏可以装在塑料(聚酰亚胺)基片上,不同于玻璃,即使弯曲它也不会破碎。

    在航天和军事等领域,AMOLED柔性显示屏有着广泛应用。英国一家创新公司The Centre for Process Innovation(CPI)提出了无窗式飞机的概念,并正在利用OLED技术进行开发设计,这意味着柔性屏可取代舷窗作为机身。此举不光能为乘客提供绝佳视野,而且会让飞机重量更轻,从而减少燃料消耗。诸如AMOLED这种除了玻璃还能由聚酰亚胺塑料构建的技术,让此类革新成为可能。

    新近推出的三星Galaxy edge 手机采用的正是AMOLED 柔性显示屏,下一代的柔性显示产品也即将推出。随着可穿戴设备市场的发展,可环绕在消费者身上的显示屏将变得越来越普遍并更进一步融入用户的生活。

Galaxy Edge (2014)

    AMOLED显示技术前景广阔

    文尚胜教授相信,AMOLED以其更轻薄、柔性卷曲、低能耗的优势,有利于推动显示技术的发展和智能手机及相关设备的使用体验。他总结道,“随着越来越多使用AMOLED技术的产品问世,显示技术市场正迅速成为创新集中点。AMOLED显示市场持续向好、前景一片光明。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 LED显示屏 Mouser Element14 e络盟

更多新闻