来源:环球网科技
时间:2014-12-02
据可靠消息证实,优酷土豆集团已与瑞芯微达成预订协议,订购RK3288芯片100万pcs,分三个批次供应到优土智能硬件代工厂,用于优土智能硬件生产。如果优酷土豆向瑞芯微采购100万PCS的RK3288处理器的消息属实,那么,融入哪些产品中呢?是平板电脑还是电视盒子,业界专家纷纷揣测,不管是哪类产品,优酷土豆此举都必将在行业掀起一波不小的震动。
从目前了解的情况看,8月份有传优土将推出pad产品,加上近推出的优酷魔方,优土将RK3288用于pad和电视盒子上均有可能。从2014年1月,瑞芯微携带一代CPU处理器RK3288首先亮相美国CES展会,到2014年4月,瑞芯微正式推出基于Cortex-A17架构的RK3288处理器,据瑞芯微介绍,RK3288相对于上一代产品,在性能上、体验上、都有着飞跃性的提升。
RK3288初问世,就被业界奉为“跑分王、游戏王、超清王”,还被称为是全球当前首款ARM全新架构内核芯片,全球个Mali-T76x系列GPU的芯片和全球个4Kx2K 硬解H.265视频的芯片。
按照ARM官方的说法,Cortex-A17比Cortex-A9具备更完整的乱序执行架构,在内存系统与管线设计经重新设计,性能约有40%的提升,再加上主频由1.6GHz提升到1.8GHz,相比RK3188在运算性能上有50%的增长。其搭载的Mali-T764 GPU,具有2400M/s的像素填充率和300M/s的三角形生成率相对于过去得到成倍的提升,彻底摆脱了瑞芯微在GPU方面的软肋。
基于用户层面,RK3288将来极速的用户体验,开机10秒的时间已经足以让用户感受到快感,再加上页面加载的零等待,和打开应用的零延迟,配备4k的H.265的视频,相当于用户只要拥有4MB的宽带就可以享受3840x2160P,四倍于1080P的超高清。
而优酷土豆在以往终端产品市场表现是任何竞争对手都不敢小觑的。以优酷魔方为例。今年9月9日,优酷土豆联合CIBN 发布了优酷魔方首发纪念版互联网电视机顶盒,这是优酷土豆与CIBN的款电视盒子。仅在“11.11”光棍节期间,优酷魔方天猫平台与线下渠道7天时间共计销售2万台,与小米盒子、英菲克同居电视盒子品类总销量梯队。再加上,目前的优酷土豆每天拥有近5亿的UV用户和1500万会员用户在各种终端上观看优酷视频,可以预见的市场前景非常广阔。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。