来源:驱动之家
时间:2014-11-29
电视机“核战”在2013年就已经打响,从双核到八核,再一直到二百核,部分品牌在推广时已将中、高低端产品一齐贴上“多核”的标签。但这东西对于消费者真的有用吗?“核战争”所炫耀的或者说所带来的优势到底是什么?到底有没有,今天万维家电(微博)网就和网友一起来探讨探讨。
·“核”到底是怎么计算出来的?
现如今在家电卖场的平板电视专柜转一圈,随处可以看到四核、六核甚至200核的电视产品,首先小编就来说说这些数字是怎么算出来的。
彩电品牌在打“核战”初期只涉及到CPU与GPU的按量叠加,一款双核CPU+双核GPU的电视即可叫做“四核电视”;同理4核CPU+4核GPU就是“八核电视”了。随后VPU的出现有帮助小编增长了见识,这是一种功能类似于GPU的东西,对于电视画质可能会起到一些作用。接下来小编先为大家简要介绍一下这“三个PU”的意义。
CPU叫做中央处理器,可以有效提升电视运行速度;GPU叫做图形处理器,可以增强画面渲染效果,尤其在动态画面显示时效果更明显;VPU叫做视觉处理单元(Visual Processing Unit),这个是由ATI芯片商提出的,和GPU没有什么差别。
·电视“核”现状分析
宣传“核力量”的彩电品牌以国产居多,主要在宣传四核、六核以及八核产品。在合资品牌中我们就很难看到八核、十核甚至200核的宣传概念。小编选择了比较典型的几款电视产品进行对比,究竟电视核数对于用户实际使用来说有存在什么影响呢?大家不妨一起看看。
先跟大家说说这款TCL游戏电视,因为主打游戏功能,所以对于电视娱乐性能要求较高,常见的双核A9处理器搭配四核SGX544,运行大型游戏也毫无问题,同时观看4K视频、上网浏览这些基本功能都可以实现。
TCL L55E5700-UD电视 游戏画面
用这款电视玩游戏时虽然可以感受到存在一些卡顿、拖尾的现象发生,但是完全能够满足普通用户的使用需求了,毕竟娱乐性能跟平板、电脑是没有办法比的。
康佳目前主要以推出八核、十核电视产品为主,宣传内容为“更快、更清晰”,相比TCL游戏电视而言这款康佳LED55X9800U在响应速度方面确实能快一点,但是六核GPU对于画质的渲染用户没有办法直接通过肉眼进行分辨,需要通过一些外接设备来玩游戏时才能体现出来。
康佳LED55X9800U 4K画面
相比TCL游戏电视而言,康佳LED55X9800U确实响应速度较快,同时观看4K视频、上网浏览这些基本功能也可以实现。
联想智能电视S9的特色在于搭载的NVIDIA Tegra K1芯片,配备192个CUDA核心及4个CPU核心,加之电视本身的4核处理器,其拥有200颗计算核心的智能电视。
联想智能电视S9 游戏主界面
机身搭载双核CPU+双核GPU,想要其他的196核(四核CPU+192核GPU)?再来千把块买张扩展卡吧亲。即使不想买也没关系,自带的四核配置也够看4K大片、上网、玩游戏了。
·多核电视是否有用?
一般我们使用4K电视就是看看大片、浏览个网页或者发个微博什么的,其实这些功能基本带“智能”的电视都可以实现,所以单纯的去看芯片配置完全没有必要。那么CPU、GPU甚至VPU对电视真的有用吗?小编认为确实能对电视性能起到一定的提升作用,但是单纯的堆叠核数看上去本身就是一个宣传噱头了。
结论二:单纯堆核数对于电视来说没有任何意义,并不是核数越高的电视在响应速度、画质渲染方面能力越强;
结论三:对于用户来说没必要纠结电视核数,因为主要的观看、娱乐功能几乎智能电视都可实现,即使存在差距也不会影响用户使用。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。