来源:EEWORLD
时间:2014-11-27
台湾第二大fabless IC供应商采用CEVA公司功能强大的 DSP内核,以满足安防监控、运动摄像机和汽车电子市场的需求。
的视觉、音频、通信和连接性DSP平台IP授权厂商CEVA公司宣布,的fabless芯片设计公司联咏科技(Novatek Microelectronics Corp.)已经为其针对安防监控、运动摄像机和汽车电子市场的下一代SoC产品选择了CEVA-MM3101图像和计算机视觉DSP。联咏科技将可编程CEVA-MM3101内核集成进其SoC设计中,采用灵活的和高效率的方式增加强大的计算机视觉能力,包括场景分析、机器视觉、深度图和物体检测等功能。
联咏科技副总裁Tommy Chen表示:“在我们的图像处理SoC中集成先进的计算机视觉处理功能,可以让我们的客户设计出具备全新的与真实世界互动能力的产品,并且能够实现真正产品差异化。CEVA-MM3101图像和计算机视觉DSP提供了强大处理能力,延长了设备的电池寿命,并增强了灵活性,为在任何终端应用上实现创新的智能图像处理算法提供平台。”
CEVA首席执行官Gideon Wertheizer表示:“我们很高兴与联咏科技合作,并且对于将我们先进的图像和计算机视觉DSP集成进其SoC发展蓝图感到兴奋。这是CEVA-MM3101 DSP作为计算机视觉专用处理器日益流行的又一个例证,可以帮助联咏科技及其客户在多个不同的细分市场中重用设计实现。”
联咏科技已经在11月21日在台湾新竹举行的CEVA 2014 技术研讨会上展示首款使用CEVA-MM3101 DSP内核的产品。
CEVA-MM3101图像和计算机视觉DSP可以满足复杂的图像增强和计算机视觉应用中的极端处理需求,比如视频分析、虚拟现实增强和先进驾驶辅助系统(ADAS)。通过将这些高性能密集型任务从CPU和GPU上分担到高效的CEVA-MM3101上显著地降低了系统的整体功耗,同时提供了充分的灵活性。CEVA-MM3101平台包括专为应对这类复杂应用而开发的矢量DSP,以及完整的应用开发工具套件(ADK),以期实现简便易用的开发环境。CEVA ADK包括为简化软件开发集成工作的 Android Multimedia Framework (AMF)、一套先进软件开发工具和一系列为DSP平台优化的软件产品和程序库。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。