来源:EEWORLD
时间:2014-11-20
意法半导体的技术为日本带来首个单片集成多个非接触式支付应用的芯片卡,拥有独一无二的自动射频检测功能,可提高支付卡的交易速度和便利性。
中国,2014年11月19日 ——横跨多重电子应用领域、的半导体供应商、全球三大智能卡芯片厂商之一的意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布,旗下的双接口安全微控制器获索尼 (Sony) 选用,用于设计新一代具有微支付功能 (micropayment-enabled) 的芯片卡。新一代支付卡有望在2016年上半年进入日本消费市场。
作为市场上先进的双接口(接触式/非接触式接口)安全微控制器,兼具出色的计算性能、优异的能效、非凡的灵活性和互通性,意法半导体的ST31G480是现有同类产品中能够自动检测并处理读卡机所用射频通信技术的解决方案[ ISO 14443 Types A, B, B"; ISO18092 Type F
],这一优势让索尼和其它OEM厂商能够研发部署支持不同标准和基础设施,且能够跨地区工作的非接触式多应用支付卡。
索尼的新型智能卡支付解决方案预计2016年上半年上市,这将是日本市场中首个单片整合的VISA / MasterCard / JCB双接口支付机制和FeliCa支付应用。除多元支付功能外,意法半导体的芯片卡技术还可保证支付卡交易的速度稳定,工作可靠,使用方便。
索尼FeliCa业务部资深总经理Kazuyuki Sakamoto表示:“意法半导体的安全微控制器拥有独一无二的优势,让我们能够以高度安全且低成本的方式,在单片上集成标准支付应用和FeliCa支付应用,这一技术进步将会提高日本消费者购物的便利性,扩大支付卡的使用机会和环境,付款变得比以往任何时候更加容易。”
意法半导体安全微控制器产品部总经理Marie-France Florentin表示:“我们与索尼的合作进一步加强公司在数字安全领域的地位,加快安全便利的非接触式解决方案在日本和亚洲等高科技市场的部署。”
技术说明
意法半导体的ST31芯片卡微控制器基于ARM® SecurCore™ SC000™处理器内核,这款性能和能效俱佳的处理器支持可选的MIFARE™软件库和Calypso公交卡标准,提高了多应用支付卡的多功能性。ST31平台符合严格的安全标准 (EMVCo和Common Criteria EAL6+安全认证) 和数据加密标准 (DES, AES, RSA和ECC)。ST31的功耗极低的架构有助于提升非接触式应用的通信速度和可靠性,因为非接触式接口需通过读卡器发出的射频能量为无电池卡片电路提供电力。
FeliCa是索尼公司开发的一个非接触式RFID智能卡系统,被日本和亚洲其它国家广泛使用。该系统符合NFC-F标准,具有很高的性能、灵活性和安全性,适用于公共交通、电子付款、门禁管理、电子门票和客户忠诚度计划 (customer loyalty programs) 等应用。
FeliCa是索尼公司的商标。