• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

魅族MX4 Pro发布:2K屏幕/指纹识别 2499元

来源: 新浪手机
时间:2014-11-20

分享至:
   11月19日下午消息,魅族公司今天在北京国家体育馆正式发布了MX4 Pro,该机采用了5.5英寸2K屏幕和三星Exynos 5430八核处理器,定价2499元起。

  2K+屏幕

  魅族MX4 Pro采用了5.5英寸2K+屏幕,分辨率达2560×1536像素,像素密度为546ppi,对比度达到1500:1。魅族将MX4 Pro的边框控制在2.8毫米,是目前所有2K级别屏幕手机中的窄边框,使得机身宽度仅为77毫米。

  2070万像素摄像头

  MX4 Pro配备了与MX4相同的2070万像素索尼堆栈式摄像头,光圈为F2.2,辅以蓝宝石保护镜片,以及双色温LED闪光灯,支持30张/秒的连拍和慢动作视频录制。MX4 Pro还配备了500万像素的前置摄像头,可支持1080p视频录制。

  指纹识别

  与此前曝光的信息一样,魅族MX4 Pro正面Home键改为接近于正方形的实体按键,Home键内置按压式指纹识别传感器,魅族称之为mTouch,按键表面为蓝宝石覆盖。支持360度的指纹识别,屏幕解锁时间可缩短到0.5秒。

  MX4 Pro多支持5组指纹数据,魅族为指纹数据提供了芯片级的安全保护,即使手机被root也不影响数据安全。配合魅族的mPay,打通了Flyme自有的账户支付体系,用户可用指纹直接在魅族应用商城进行支付,预计明年还将支持支付宝和微信支付。

  硬件配置

  MX4 Pro搭载主频为2GHz的三星Exynos 5430八核处理器,Exynos 5430是一款基于20纳米HKMG工艺的芯片,内置四个高性能2.0GHz的Cortex-A15核心和四个低功耗1.5GHz的Cortex-A7核心,支持八核同时开启,GPU为Mali-T628MP6。该机还拥有3GB运行内存,采用了eMMC 5.0高速闪存。

  MX4 Pro内置专业级的音频芯片,拥有超强的音频解析力,并且在手机上首次支持全对称无源滤波,从而让MX4 Pro拥有Hi-Fi级的音质,魅族称之为Retina Sound。


  Flyme 4.1  为了保证续航,除了采用多项软硬件省电技术,魅族还为MX4 Pro配备了一块3350毫安时的大容量电池。网络方面,MX4 Pro同时支持中国移动和中国联通双4G网络,下行速率可达150Mpbs,并且支持802.11ac WiFi和第二代NFC技术。

  魅族MX4 Pro将搭载的Flyme 4.1系统,支持黑屏唤醒功能,可以自定义手势快速唤醒应用。还新增语音唤醒功能,默认使用“你好,魅族”唤醒语音助手,并且能够用自定义语音唤醒。

  Flyme 4.1加入了智能壁纸,可以自动将壁纸毛玻璃化,让壁纸与桌面更加匹配。还有新增日夜不同的天气动画。同时Flyme 4.1在音质方面也有提升,并且与中国联通合作,为Flyme音乐用户提供8元/月6GB的定向流量。

  售价2499元起

  价格方面,16GB版的魅族MX4 Pro定价为2499元,32GB/64GB售价2699元/3099元,拥有金色版、银翼版以及灰色版可选。将于今天下午5点在魅族官网开始接受预订,12月6日正式上市。(郭靖亮)

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻