来源:eefocus
时间:2014-11-20
在魅族科技11.19发布会前夕,魅族MX4 Pro的处理器信息被曝光,来自于国外媒体PhoneArena的消息称,MX4 Pro将搭载三星Exynos 5430八核处理器。
三星Exynos 5430是一款基于20纳米HKMG工艺的芯片,内置四个高性能的Cortex-A15核心和四个低功耗Cortex-A7核心,GPU为Mali-T628MP6。该芯片曾在三星Galaxy Alpha上采用,与Note 4上使用的Exynos 5433性能相差不大。
近期,3D图形测试软件GFXBench网站曝光了过魅族MX4 Pro的配置信息,该机采用了5.5英寸屏幕,分辨率达到2K级别(2560×1536像素),搭载主频为2GHz的三星八核处理器,拥有3GB RAM和16GB ROM,配备2070万像素摄像头,支持4K视频录制。
此前11月10日,魅族在京东商城和天猫魅族官方旗舰店开展了“11.19魅族神秘新品预售”的活动,显示“魅族神秘新品”售价为3199元,这很可能是某个版本的MX4 Pro售价。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。