• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Intel昭告未来:Xeon Phi 10 nm报到

来源:快科技
时间:2014-11-19

分享至:

    IBM、NVIDIA联手拿下了美国政府的下一代顶级超级计算机,Intel自然不能坐视不理。 要知道,全球超算500强里,Intel平台占据着85.8%(新系统里高达97%),并且有25套系统用了他们的Xeon Phi加速卡方案,占总性能的17%。 今天,Intel也公布了他们在高性能计算方面的一些规划细节。

1、第三代Xeon Phi加速卡家族,代号“Knights Hill”,将采用Intel 10nm工艺制造,这是首个公开确定的10nm产品,同时还有Intel Omni-Path光纤互联技术。

Intel即将推出的是第二代“Knights Landing”,首个商业系统会在明年初登场。

2、整个行业对Xeon Phi的兴趣越来越浓,已经有大量客户看中了Knights Landing,其中50多家会使用处理器版本的,还有更多将使用PCI-E加速卡版本。总的计算能力已超过100PFlops(10亿亿次浮点计算)。——不知道有没有天和三号呢?

注:Intel当前的Xeon Phi加速方案是PCI-E扩展卡样式,必须搭配Xeon处理器,只能作为协处理器使用。下一代将有独立处理器、协处理器两种版本。

3、 Knights Landing的成果有:美国洛斯阿拉莫斯、桑迪亚国家实验室的超算“Trinity”,美国能源部国家能源研究科学计算中心(NERSC)的超算 “Cori”,地球科学企业DownUnder GeoSolutions、SGI合作的大型项目,国家超算中心IT4Innovations项目在欧洲部署的大型集群。

4、Omni-Path互联架构可提供100Gbps的带宽,大中型集群的光纤切换延迟比现在流行的InfiniBand可降低多56%。
该架构将使用48口切换芯片,InfiniBand现在多才36个。

5、Intel Fabric Builders项目启动,创建基于Omini-Path的生态系统。Intel并行计算中心也宣布扩建,将在13个国家和地区再建设40个基地。

6、Intel Enterprise Edition for Lustre v2.2、Intel Foundation Edition for Lustre开发软件发布,Dell、DataDirect Networks、Dot Hill都已采纳。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻