• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Molex SlimRay发布预接线式LED芯片基板阵列光源灯座

来源:EEWORLD
时间:2014-11-19

分享至:

    提供行业的LED电气连接与热连接效果,为灯具制造商提供出色的引线对灯座的抓握效果,安装过程简便一致。

    (新加坡 – 2014 年11月18日) Molex 公司首次发布 SlimRayTM预接线式 LED 芯片基板 (COB) 阵列光源灯座,可在缩短装配时间的同时提高可靠性,其配备的压缩触点无需再采取手动焊接操作,并可简化 LED 的安装流程。适用于 13.35 x 13.35mm COB 的灯座以整体方式提供,直径为 25.0mm、高度仅为 3.15mm,额定电压为 300 伏直流并且额定电流为 3.0 安培。该设计可将光学器件更近一步的靠近发光面 (LES) 安装,而镀金压缩触点与阵列衬垫发生接触,在多种环境与条件下可实现稳定的电源连接效果。

    新产品开发经理 Dave Rios 表示:“将电线直接焊接到 LED 阵列上极其耗费时间,而这一过程可对可靠性造成问题。Molex 所设计的非焊接预接线系统高度更低,并且具有出色的电线到灯座的保持力。”

    直接手动焊接到 LED 阵列所产生的质量与可靠性问题通过使用 SlimRay 的压接式预剥线预安装颜色编码电线可以得到解决。这样便可以缩短安装时间,并改进整个流程的一致性和长期的可靠性。

    牢固的外壳设计即使在极高的环境温度下也有助于确保长期、稳定的机械连接效果。在进行组件安装前,集成的 LED 保持片可将 COB 阵列固定到散热片上进行总装,从而使安装时间降至低程度。剥离的电线端可以根据客户的喜好方便的进行端接。

    Rios 补充说:“对于使用 LED COB 阵列的灯具制造商来说,Molex 的 SlimRay 预接线 LED COB 灯座在任何类型的灯具应用中都可提供快速、简便并且可靠的安装。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 芯片采购网 ICKey 云汉芯城

更多新闻