• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

曲面/4K碾成齑粉 2014液晶兴奋点在哪?

来源:中关村在线
时间:2014-11-17

分享至:

4K/5K液晶有点曲高和寡

    2014年接近尾声,显示器经过一年的发展,也有了很多新的变化。相比于过去的几年,2014的显示器行业变化有延续,还有突破,但更多的是在找寻新的增长点。经过同质化的竞争,价格战的洗礼,厂商越来越意识到只有产品创新,开拓新的市场才能让显示器行业健康的前进。因此一批新的技术尝试开始出现了。有5K显示器,也有电竞显示器,虽然分类的标准不同,但是都致力于给消费者新答案,接下来我们就来看显示器行业2014年的发展。

曲面/4K碾成齑粉 2014液晶兴奋点在哪?

    2013年4K显示器开始出现,价格非常的高昂,经过两年时间的发展,4K显示器开始呈现新的面貌。首先就是TN面板的4K显示器非常的优惠,比如三星的U28D590P产品,低售价仅为2699元,其次产品也是多了起来,各大厂商都是有推出4K显示器。如今的4K显示器还是有多的选择的。还有就是4K显示器开始升级了,TN面板的产品由于色彩不够给力,厂商也是在努力尝试压缩广视角4K显示器的价格,让更多用户接受4K产品。

全球首款5K分辨率显示器UP2715K

    除了4K显示器,5K显示器也是开始露头。显示戴尔发布了全球首款5K显示器,接着在苹果的发布会上,也出现具有5K分辨率的iMac产品,虽然这种产品不是单纯的显示器,但是5K的桌面设备毕竟开始出现,相信2015年5K产品应该会继续曝光。

曲面液晶有人看没人买

    2014年的曲面显示器也是开始出现,三星的曲面显示器价格非常的优惠,如今在京东商城已经可以购买,戴尔也是推出了34英寸21:9的曲面显示器,试图为设计领域的用户带来新的惊喜。不过从实际的销售状况来看,目前用户对曲面显示设备的接受程度还有待提高。很多人不知道曲面显示设备的应用场景。

三星发布的曲面显示器

    其实曲面显示设备看似炫酷,实际上却是带着脚镣跳舞,施展不开。曲面显示设备和真正的柔性设备不同,理论上真正的柔性屏幕应该是通过打印的方式进行生产的。在柔性的材料上喷涂发光材料,比如OLED材料,这样就可以实现真正的柔性显示,其还需要柔性的电路等配套的支持,目前还难以有成品出现。

移动设备或许是曲面的未来

    目前生产曲面显示器,工人需要在TFT玻璃上沉积ITO薄膜层用于导电。这样整块TFT玻璃上就有了一层平滑均匀的ITO薄膜。然后用离子水,将ITO玻璃洗净,用于液晶面板的生产。传统的ITO玻璃不能弯曲,曲面显示器则是采用新的材料,实现小角度的曲面,但是这样做对于显示器的色彩的调整,也是有一定的挑战。

21:9液晶产品默默发展

    21:9显示器虽然已经出现将近3年,但是一直是不温不火的状态,大多数的消费者仍旧没有见到21:9显示器的真容。2014年21:9显示器的发展也仍旧是这个状态,产品的价格在慢慢的下降,比如LG推出了售价1300多元的25英寸的21:9显示器,继续试探消费者的购买欲望在哪里。而技术上21:9显示器则是提高了分辨率。

21:9显示器默默发展

    比如AOC LV343HUPX液晶显示器,屏幕采用IPS材质,这是21:9显示器一直以来的状态,但是其分辨率则是提高了不少,达到了3440×1440的水平,画面更加的精细。这和今年流行的2K显示器的细腻度其实是差不多的,因此可见虽然21:9显示器没有大卖,但是其硬件的升级也是在慢慢的进行着。

HKC推出的21:9液晶显示器

    21:9显示器发展到现在,外观设计也是有了很多创新的地方。目前的21:9显示器基本都采用超薄机身,并且具有超窄边框的设计,非常的时尚。技术加外观的发展,也预示着21:9显示器发展的新趋势。21:9显示器引领的视界变革,对于办公一族来说,还是非常值得肯定的,其在娱乐方面也有潜力,2015年相信21:9显示器仍会继续“卧薪尝胆”。

大屏显示器有新动态

    曾经显示器行业的大屏产品并不多,在五年之前,由于大屏显示器的售价比较的昂贵,用户入手的显示器通常分布于17英寸到24英寸之间,而到了2014年以后,这种情况有了明显的改观。如今显示器的尺寸增长非常的明显,27英寸的显示器成为用户关注的热度,这和其价格不断的滑落有很大的关系。此外27英寸也搭配很多新鲜元素,因此更是“如虎添翼”

27英寸显示器成主流

    2560高分显示器搭配27英寸的面板尺寸,成为机皇的新标杆,苹果的液晶显示器就是一直采用这样的策略,加上惊艳的工业设计,成为很多高端用户选择的产品。国内的厂商也有很多2560高分显示器,配合27英寸大屏幕,成为大屏产品的一个特点,大屏配和高分辨率,这是如今显示器行业普遍的做法。

31.5英寸显示器出现

    在4K显示器与的压力下,27英寸显示器已经蜕变为三个层次,原有的1080P显示器价格亲民,成为用户升级的主力,2K级别的27英寸显示器则是价格稍微高一点,成为中端的液晶显示器,27英寸4K显示器则是成为新的机皇。此外2014年还出现了很多31.5英寸的显示器,超大的尺寸成为新风景线,其仍旧采用1080P的分辨率,卖点就是尺寸大。

G-SYNC引领电竞的发展

    我们知道对于电竞显示器来说,高刷新率非常的重要。高刷新率可以让画面更加的干净利索,从而实现无拖影的表现。但是显卡和显示器也有同步的问题,在刷新率上去之后,由于画面不同步的问题,电竞显示器也经常出现画面撕裂的感觉。因此虽然拖影是没有了,但是画面出现了新的问题,因此可谓是“按下葫芦浮起瓢”,并没有真正的解决问题。

V-SYNC也是用来解决画面撕裂的

    为了解决这个问题,显卡厂商就研制出了V-SYNC功能,也就是G-SYNC功能的前身。V-SYNC功能主要是让显卡的运算和显示器刷新率一致以稳定输出的画面质量,但是启用V-Sync会大幅影响显卡性能(显示器刷新频率是多少显卡多也只能有同等的帧数输出,因此那些可以提供144Hz刷新率功能的显卡在开启V-SYNC功能之后,就限制了一定的功能。

G-SYNC功能的作用

    如今电竞显示器发展很快,支持144Hz的产品很多,由于不同的游戏,以及不同的玩家对刷新率的要求不同,因此这种电竞显示器就需要支持多种刷新率,从60Hz到144Hz,可以有玩家自己进行调节,因此过去的V-SYNC功能由于支持支持一种刷新率,所以显得有些落伍了。G-SYNC功能和V-SYNC功能差不多,可以针对多种刷新率,解决方案更灵活。

护眼显示器2014很火爆

    由于LED背光的伤眼问题,显示器伤眼的问题已经逐渐被消费者认识到。为了消费者能够拥健康的用眼环境,目前的显示器市场上明基、AOC、飞利浦和华硕等厂商都是推出了护眼显示器,主要用于抵抗显示器蓝光伤眼的问题,不过各家的名称并不一样。明基叫做“滤蓝光”,AOC则是打出了“净蓝屏”概念,飞利浦以“舒适蓝”来命名自己的护眼产品。

明基推出不闪屏和滤蓝光双重护眼机制

    目前滤蓝光的方式有两种,一种是通过软件的模式,让屏幕的色温发暖,以达到蓝光减少的目的,还有一种就是能将WLED背光中的蓝光波长从444nm优化为460nm,摆脱380nm~450nm的短波蓝光的区间范围,使用长波段的蓝光来激发黄色荧光粉使LED背光源发光,并达到护眼的健康效果。

改变LED发光磷粉助力护眼

    护眼显示器的原理都是差不多的,这种概念的推广成为2014年显示器的一个热点,和电竞算是并驾齐驱,是两大被热炒的概念,由此可以看出,如今显示器行业的细分势头正在加剧,相信在2015年随着新技术的不断开发,制图,摄影显示器也是会异军突起。

MHL接口连接移动设备

    2014年显示器的接口也是在不断的变化着,尤其MHL接口的发展,速度还是很快的。这是一种可以将手机画面扩展到显示显示器只是新型接口,其可以仅使用一条信号电缆,运用了现有的 Micro USB接口,不论是手机、数码相机、数字摄影机和便携式多媒体播放器, 皆可将完整的媒体内容直接传输到显示器之上,成为移动时代的显示器接口新形式。

MHL接口驳接移动设备

    MHL接口能够让移动设备彻底摆脱小屏幕时代,不需要电脑支持就可以将手机应用直接搬到显示器的大屏幕上,享受不一样的视觉冲击。而对于移动市场来说,MHL显示器的出现不单单是大屏输出那么简单,它已经成为移动产品改变显示形态的主要支柱,是移动设备PC化的步。

MHL成为接口新方向

    2014年,MHL接口发展到了3.0的阶段,已经可以实现4K分辨率的传输,在数据传输上更进一步。相比之下,无线传输的发展却是遇到了不小的阻碍,大数据的传输无线无法支持,经常出现卡顿,相信MHL 3.0的出现,可以有效的缓解这种情况。

窄边框显示器越来越多

    2014年显示器的外观设计变化的就是窄边框显示器越来越多了。其实窄边框显示器的优势是很明显的,制作窄边框的产品,并不需要提升太多的成本,但是其对外观时尚程度的提升,却是非常的明显的。窄边框的技术并不复杂,很多都不对窄边框的产品比较好奇,其实窄边框显示器的原理很简单。

配置窄边框非常的时尚

    显示器并不能真正的做到无边框,就像手机一样,显示器使用的液晶面板需要边框来固定,所以目前的窄边框都是使用巧妙的手法,给用户一种错觉,就实际的宽度来说,其和很多传统的显示器相比,也不见得有什么特别大的优势。

不开机时窄边框很明显

    窄边框显示器将液晶面板的颜色和边框融为一体,这样用户在不点亮屏幕的时候,就看不见边框的存在,好像边框已经变得非常的狭窄,其实点亮屏幕后,边框的宽度基本没太大的变化,但是这样的设计仍旧较为的美观,有一定的积极意义,不过窄边框的屏幕的确在发展着,2014年LG就展示了超窄边框的屏幕。

全文总结:

    2014年显示器的变化还是非常的多的,无论是概念的推广,还是外观的设计,亦或者性能的提升,都是有所变化。引人瞩目的还属曲面显示器和4K显示器,但是这两种产品都是有人看没人买,市场的回馈并不好,究其原因还是应用不明确,反而是电竞显示器和护眼显示器的销售数量比较的多,成为2014年的亮点。由此我们可以看出,在显示器行业,一味的强调性能,显然已经得不到消费者的完美回应,只有不断拓展需求,才能把握主动权。2015年显示器又会有哪些深耕用处的新品出现呢?让我们共同期待吧。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻