来源:EEWORLD
时间:2014-11-15
AMP集团推动分布式电源系统的技术进步并提高供应链可靠性。
美国加州、Milpitas--- 2014年11月13日 —创新电源管理与精密模拟解决方案供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,由现代电源架构(AMP)联盟的创始成员开发的数字式负载点(POL)直流/直流转换器采用了Intersil的三款数字式直流/直流控制器。这些转换器可为服务器、存储设备和基站的密集电源所使用的高端FPGA和ASIC提供大电流负载。
Intersil的直流/直流控制器支持AMP集团的microAmp 20 - 25A和megaAMP 40 - 50A标准。这些新标准今天由AMP集团单独宣布,它们为开发用于分布式电源系统的先进功率转换技术建立了通用的机械和电气规范。
“现代电源架构联盟为microAmp和megaAMP模块标准选择Intersil的数字式控制器技术是因为他们提供了市场上先进的功能集”,AMP集团发言人Mark Adams表示,“仅仅将一种电压变换为另一种电压对我们的客户已不再具有吸引力。现在需要的是所有条件下的完美电压变换。Intersil的数字电源技术可帮助我们实现这一目标。”
“我们对现代电源架构联盟采用Intersil的创新数字电源解决方案感到非常高兴”,Intersil基础设施和工业电源产品高级副总裁Mark Downing表示,“Intersil屹立于数字电源技术的前沿,并不断提供各种控制器产品,带来我们客户所需要的更高效率、电流密度和瞬态响应性能。”
Intersil提供全面的数字电源控制器产品族,这些产品可提供4.5V - 14V输入电压和6A - 300A可扩展输出电流。Intersil直流/直流控制器提供业内的数字电源特性,包括自动补偿、引脚配置均流以及用于控制器间通信的Intersil专有DDC(数字直流)总线。DCC总线支持基于系统的时序排列、错误管理以及与其他Intersil数字电源器件间的均流,而且全都基于一根线。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。