• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Vishay的MC AT系列产品全部通过AEC-Q200被动元件汽车级质量认证

来源:EEWORLD
时间:2014-09-09

分享至:

    宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 9 月5 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,为满足日益增长的对通过AEC-Q200认证器件的需求,其MC AT专业系列车用薄膜片式电阻在1Ω~1MΩ的整个阻值范围内的产品均已通过AEC-Q200被动元件汽车级质量认证。Vishay Beyschlag器件是为汽车和工业应用中恶劣环境条件下提高稳定性而设计的,可在+175℃高温下工作1000小时。

    MC AT专业电阻采用0402~1206的标准外形尺寸,具有低至的±0.5%的公差和±25ppm/K的TCR。其他竞争器件在+70℃环境温度下的典型功率等级为250mW,而1206外形尺寸的专业系列电阻在+85℃的功率等级高达400mW,提高了可靠性。(与其它竞争企业的1206外形尺寸电阻在+70℃环境温度下的典型功率等级为250mW相比,VISHAY专业系列电阻在+85℃的功率等级高达400mW,具有更高的可靠性)

    凭借优异的耐潮和抗浪涌能力、50V~200V的工作电压和1000V ESD能力,这些器件的典型应用包括汽车里的引擎控制单元、气候控制、刹车系统、电源、照明和传感器,通信基站以及工业和医疗检测设备。

    MC AT专业电阻通过了EN 140401-801认证,适合在自动SMD贴装系统上进行加工,符合RoHS,可采用无铅和锡/铅(Sn/Pb)回流焊及汽相焊工艺。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 电子元器件采购网 元器件交易网 IC采购

更多新闻