• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

H.265:视频监控行业不能错过的盛宴

来源:CPS中安网
时间:2014-11-08

分享至:

    对于视频监控应用来说,存储时长和容量成本一直是方案设计时需要反复权衡的关键矛盾之一。当大规模联网模式和集中存储方案开始推广后,网络带宽的瓶颈也逐步浮现,尤其是超高清应用的普及,更凸显了这些问题,提高压缩性能的需求日益迫切。与H.264/AVC相比,H.265/HEVC的本领是可以在维持画质基本不变的前提下,让数据传输带宽缩减至H.264/AVC的一半,同时其还支持为7680*4320的分辨率。因此不管是以后的4K或者是更高级别的超高清视频,我们同样可以通过H.265/HEVC格式进行编码。

  随着全球视频监控领导企业海思半导体H.265/HEVC划时代产品即Hi3516A与Hi3536处理器的上市,超高清的画质以及低带宽的网络传输、存储与显示得以实现,解决了高清化和网络化带来的业界公认的“带宽、存储、显示”三大难题,必将引领整个视频监控产业进入一个新的发展时期。

  海思半导体将持续致力于H.265/HEVC超高清IP视频监控市场的产品研发,并为行业内客户带来融合先进技术、极具性价比的产品和整体解决方案,将与众多客户一起分享H.265/HEVC这一场行业的盛宴,一同成就视频监控新价值。本期特约嘉宾客户:天津天地伟业科技有限公司、浙江宇视科技有限公司、杭州雄迈信息技术有限公司。

  天地伟业:新功能·新突破

  视频监控朝着高分辨率、高帧率、低带宽占用方向持续发展,H.265/HEVC可谓占据了天时、地利、人和。首先,安防行业发展速度非常迅速,H.264/AVC编解码算法的能效越来越难以支撑行业的发展。其次,H.265/HEVC编解码算法的发展目标就是提高视频编码,传输,解码的能效,完全吻合安防行业发展的需要。随着海思半导体Hi3516A产品的面市以及国内一线大厂的积极跟进,H.265/HEVC将会成为主流的视频压缩技术,在安防行业中取代H.264/AVC,引领安防发展的新时代。

  天津天地伟业精于产品、专注行业,以做“技术型”企业为定位,坚持高清化、智能化、行业化、集成化的发展方向,以一站式服务的品牌形象提供从前端到后台,从硬件到软件的安防监控产品,包括高清网络摄像机、高清网络智能球机、网络矩阵、硬盘录像机、网络编解码器、光通讯、智能分析仪、网络存储及综合管理平台等全系列产品。基于全线自主研发的产品优势和诸多行业的特殊需求,天地伟业在业界率先提出行业化发展方向,并面向不同行业推出一系列安防视频监控领域的解决方案,包括智慧城市、智能交通、政法、电力、教育、金融、森林防火、环保等行业。

  天地伟业基于HI3516A处理器推出SmartS3E系列IPC,涵盖200万,300万,600万全系列产品家族。Smart S3E系列产品搭配全新的硬件平台,采用H.265/HEVC编码技术带宽占用比H.264/AVC可降低50%;图像传感器采用全新的Back-illuminated技术,对画质带来革命性提升,可实现画质更清晰,低照无噪点,红外效果通透。Smart S3E代表着先进的编码及图像处理算法,无论从图像效果还是从功能性能上有质的飞跃。其智能编码可自动在H.265/H.264之间切换,可真正做到做到低码率、多码流、短延时等,智能侦测可以实现人脸侦测、行为侦测、场景侦测、异常音频侦测(内置拾音器)等功能;智能控制可支持ABF自动背焦调节、Smart IR、智能检索、结构化语义分析等功能。

    浙江宇视:视、适、智、质极致体验

    H.265/HEVC是ITU继H.264/AVC之后所制定的新的视频编码标准,相较当前视频监控主流的H.264/AVC编码方式,在同等画面质量情况下可以节省40%~50%的带宽,可以预见在超高清监控的需求推动下,H.265/HEVC必将成为安防领域主流编码技术。

  浙江宇视科技(Uniview)是视频监控产品和解决方案供应商,具备深厚的视频技术积累及网络、存储领域的专业能力,致力于面向全球各行业客户提供的监控产品与解决方案及专业优质服务。

  宇视科技采用海思半导体H.265/HEVC产品Hi3516A处理器,推出超感系列摄像机。该产品基于精工制造,绿色安防设计理念,在视、适、智、质等方面给用户极致体验。

  杭州雄迈:高价值解决方案

    杭州雄迈技术有限公司在海思H.265/HEVC解决方案Hi3516A芯片基础上,结合自主研发隆重推500万网络摄像机模组:IPG-83H50P-B,该模组搭配1/1.8” SONY IMX178低照度CMOS 传感器,采用H.265编码算法,实现低码流传输500万(3744*1408)实时高清视频,相比H.264编码降低50%以上码流,节省一半以上的存储空间,兼备音频输入输出、报警输入、RS485和USB等功能。

  在推出H.265网络摄像机模组的同时,即将推出H.265相关后端产品,形成一套完整的H.265系统解决方案,解决高清视频监控方案的传输和存储两大难题,为客户提供高价值的应用!

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻