• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

u-blox发布全球小的独立式定位模块EVA-M8M

来源:EEWORLD
时间:2014-11-08

分享至:

    实现成本效益的multi-GNSS性能;具低系统成本的超精巧GPS、GLONASS、北斗和QZSS模块。

    为汽车、工业和消费市场提供无线和定位模块与芯片的全球领导业者瑞士公司u-blox宣布推出新款独立式定位模块EVA-M8M,可将多重GNSS (multi-GNSS)性能带到超精巧的EVA占位面积,亦即全球迷你的商用GNSS模块中。

    此模块是专门为对成本与空间有严格要求的应用所设计,在其高度集成的7 x 7 x 1.1 mm LGA模块的外型尺寸中包含了石英震荡器和无源器件等所有必要组件。在无需耗用主机资源下,EVA-M8M仅需要一个外部天线就能提供精准的定位能力。模块中所采用的组件都经过仔细挑选,以确保能在整个操作温度范围内可靠运作。此模块还能与广受欢迎的EVA-7M GPS模块兼容,可将升级现有设计的维护成本降至低。

    此模块支持美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、中国的北斗、日本的QZSS以及SBAS延伸系统。EVA-M8M在已验证的u‑blox M8性能的基础上,实现了164 dBm追踪灵敏度、快速定位时间、以及低功耗等优异特性。EVA-M8M能同时追踪任何两种不同的GNSS系统,并以18 Hz的速度输出GNSS位置。

    u-box产品策略副总裁Thomas Nigg表示:“EVA-M8M”为精巧、独立式全球定位性能设立了新的业界标准。此模块是专为提供低eBOM成本、易于制造等特性而设计的。对于成本敏感的工业和穿戴设备,它是非常理想的选择方案。”

    其UART、USB、SPI和I2C接口可提供与主机处理器间的灵活连接。EVA-M8M还能直接与u-box的SARA2G、LISA 3G以及TOBY4G蜂窝模块通信,以支持先进的追踪与位置感知产品。

    有关EVA-M8M的详细信息,请浏览u-blox 网站。此模块现在已可提供样本。如欲取得样本与评估套件,请与您当地的u-blox办公室联系。对于采用NEO模块的现有设计,可利用C88-M8M配接板,轻松为现有的NEO-xM设计进行EVA-M8M模块评估。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 元器件交易网 IC采购 芯片采购网

更多新闻