来源:互联网
时间:2014-11-06
近日,在参观三星韩国总部展厅时,我发现了一款外形与此前评测过的三星RF24FSEDBX3非常类似的产品RF28HMELBSR,它不仅同样拥有500升以上的超大的容量,而且其所配备的一块大尺寸触摸屏,直接将整个冰箱升级为了一款 互联网智能冰箱产品。当然,这款产品目前并未在国内销售,但通过现场的简单体验,我们仍然还是能够对该款冰箱的智能功能有一个大致的了解。如果你想知道未来的冰箱什么样,那就一起往下看吧。
依旧大气的外观
这款三星智能冰箱在外观设计上与我们所见过的510升RF24FSEDBX3非常类似,同样采用了四门设计,上面的对开门的冷藏室,中间是变温室,而下面是一个非常宽大的冷冻室。虽然,我们并未从现场了解到该款产品具体的容量,但是从整体的体积来看,它在尺寸上比RF24FSEDBX3还要宽大,因此目测容量应该达到了600升以上。
该款冰箱同样采用了金属材质的表面,虽然并没有像我们之前评测的机身表面拥有许多不规则的多边形宝石图案,但是金属拉丝质感仍然能够给人一种非常高端大气的感觉。在细节设计上,这款三星智能冰箱延续了之前高端四门冰箱的所有特点,上部对开门中间位置的宽大门封、宽带变温室和下部的冷冻室的横向助力门把手等等细节全部到位,在实际应用体验上保持的绝对高端的水准。
高端技术、功能一个都不少
除了在产品设计上以外,该款智能冰箱同样也拥有三星高端冰箱的所有技术特点。在冰箱上部对开门右侧的贴纸上看到,该款冰箱在压缩机上采用了智能变频压缩机,不需要频繁的启动,只需更改工作频率即可满足制冷的需求,可以在一定程度上起到稳定控制温度、降低噪音的作用。
同样,三星标志性的新生双循环保湿技术的加入,也让冷藏室和冷冻室可以分别独立制冷,不仅可以让制冷速度更快,而且也有效的避免了冰箱冷藏室与冷冻室串味的问题。此外,该款冰箱还加入了高保湿的设计,让食物在风冷技术下限度的降低食物的水分流失。
当然,这款冰箱在外观上显眼的部分仍然是它在冷藏室门上的制冰机。实际上,在冷藏室门上我们所见到的只是一个冰水或冰块的输出装置,其背后拥有一个庞大的制冰系统,包括过滤、制冰、碎冰等部件。这个系统可以根据我们的实际需求,选择冰块、碎冰、冰水,全自动运行。据此前了解,只要将该款冰箱背部的水管与家中自来水连接好,半小时即可完成整个制冰过程。
能把电视屏幕搬上冰箱
实际上,该款冰箱真正吸引我的并不是看上去非常霸气的那个制冰机,而是制冰机上部的一块宽大触摸屏。而正是因为如此,将三星RF28HMELBSR从一款普通的高端四门冰箱直接升级为了具有互联网功能的智能冰箱产品。
在之前针对510升的三星RF24FSEDBX3中我们曾经提到,在制冰机的上方是一块触控屏,在这里你可以对冰箱各储藏室的温度进行调节,而这款三星智能冰箱将这块触控屏直接变为了一款类似平板电脑的触摸屏,不仅可以对冰箱各个部分的基本功能进行调节,而且还能够实现连接互联网、连接电话,甚至能把你家三星电视的屏幕直接搬上冰箱。
在这里我们可以看到,它的主界面分为三个部分,左侧是基本的温度调节、中间是一个天气的信息,右侧则是一块可定制的区域,比如在这里你可以放置一个电子便签,方便对日常生活进行提醒。
而在三个推功能的下方是类似应用程序的选择图标,这类拥有便签、电话、电话屏幕镜像、厨房电视、新闻等等功能。这里吸引我的是厨房电视功能。
点击厨房电视图标就会进入到一个被称为电视列表的界面,当你家的三星智能电视与冰箱连接后,选择连接好的电视,即可直接进入到电视的播放界面。
从上面的图片中可以看到,虽然这个屏幕的尺寸大概只有10英寸左右,但是在屏幕的右侧依然会有频道调节和音量调节两个选项,简单明了。
不过,我在短暂的体验中发现,这款屏幕的手感并不是很好,有些类似老式的电阻屏,手指点击时需要稍稍用力才能完成操作,与我们目前手机触摸屏的体验还有着一定的差距。
当然,对于视频播放来说,该款冰箱智能对电视内容进行播放,功能类似于屏幕镜像,即便是再冰箱底部也设计了一个SD读卡器,但仅仅只能通过图片应用来播放其中的图片,对于视频而言无能为力。
总结
由于现场体验时间太短,我并没有对这款三星智能冰箱进行一个全面的考量。例如,你还可以通过利用三星智能手机下载专用APP,与冰箱连接后对冰箱进行远程控制等等,这些都是该款产品在智能应用方面的突出特点。由于目前该款产品并未在国内销售,而且现场所能掌握的资料也并不太多,具体的售价方面自然也就不得而知。
实际上,对于冰箱的智能应用来说我个人一直持有保留意见。首先,国内整体的食品销售、物流配送等大环境是一个主要问题,而怎样改变人们对这类产品传统白电的使用习惯也是不容忽视的。三星的这款高端智能冰箱虽然代表了目前白电智能化的前沿阵地, 即便是不考虑价格,但想要真正进入到我们的生活还有很长一段路要走。