来源:OFweek电子工程网
时间:2014-09-07
OFweek 电子工程 网讯:9月4日晚,IFA 2014柏林展会前夕,华为在发布会上正式发布第三代Mate设备——华为Mate7,现在其主要配置已全部公布。华为Mate7依然为6英寸跨界尺寸,搭载麒麟K925处理器,支持双卡双待,双卡均可支持4G,并配有指纹扫描功能。跟此前预期的有些不同,华为Mate7搭载是更强劲的麒麟K925处理器,它为四颗1.8GHz A15 芯片 +四颗1.3GHz A7芯片, GPU这块为Mali-T628 +i3共同完成。
在工艺方面,它采用采用一体化机身设计,材料为航空铝材质。屏幕方面,采用6英寸屏,超窄边框设计。该设备还采用超薄设计,厚度比前代有大幅减少,仅为7.9mm,相比前代Mate 2为9.54毫米。该设备支持NFC功能。电池容量比前代Mate 2稍有增加,为4100毫安时,电池不可拆卸。相机方面,它后置1300万像素索尼第四代BSI传感器,F2.0大光圈,28m广角。在网络方面,仍然支持超快的LTE Cat 6技术。同时,它还运行的EMUI 3.0系统。
下面请看华为Mate7上手全方位体验:
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet( 安富利 )、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents 、 Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。