• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

高云半导体FPGA系列面世 为国产FPGA注入活力

来源:元器件交易网
时间:2014-11-05

分享至:

核心提示: 在2014年10月29日召开的IC-China上,广东高云半导体科技股份有限公司发布了现场可编程门阵列(FPGA)朝云™产品系列、现场可编程门阵列(FPGA)云源™设计软件、基于现场可编程门阵列(FPGA)的IP软核平台—星核计划三大产品系列。广东高云半导体专注国产FPGA芯片研发与产业化,以可编程逻辑器件为主导产品,是中国家实现自主研发并商业运作FPGA产品产业化的公司。

元器件交易网讯  2014年10月29日,广东高云半导体科技股份有限公司(简称高云半导体)在IC-China上召开新产品发布会,宣布推出拥有我国完全自主知识产权的现场可编程门阵列(FPGA)朝云™产品系列、现场可编程门阵列(FPGA)云源™设计软件、基于现场可编程门阵列(FPGA)的IP软核平台——“星核计划”三大产品。

三大系列产品详细情况如下:

1.拥有完全自主知识产权的现场可编程门阵列(FPGA)朝云™产品系列

朝云™产品系列在目前FPGA市场上处于中密度范围,逻辑单元从18K LUT到100K LUT。其中有两个家族产品,分别为GW2A和GW3S,前者采用台积电(TSMC)的55nm工艺,后者采用台积电的40nm工艺;朝云™系列可提供多种封装包括PBGA256、PBGA484、PBGA672、PBGA1156,将来可根据用户需求,提供更多封测方式选择。

朝云™产品系列提供了丰富的片上资源及灵活的操作模式:多达5兆位的存贮器块能够提供多种模式、多种深宽度配置及单双端口的读写操作;80个18X18的DSP模块,可进行高速的加法、减法、乘法及累积算法;498个数字单端输入输出,可支持从1.2V到3.3V的输出电压,驱动电流可配置,多种广泛应用的输入输出协议如LVTTL、LVCOMS、PCI、HSTL、SSTL、RSDS、LVDS等;8个通用锁相环工作范围从3MHz到500MHz并提供多种用户时钟操作模式;动态I/O bank控制器的独立模块的待机工作模式以及更低的工作电压;可使用3.25Gpbs SERDES多达八通道;支持广泛的接口标准,包括DDR2、DDR3、ADC、视频、SPI4、PCI Express、以太网和CPRI。

朝云™产品系列FPGA芯片可广泛用于通信网络、工业控制、工业视频、服务器、消费电子等领域,能够帮助用户降低开发风险,迅速克服产品上市时间带来的挑战。

2.拥有完全自主知识产权的现场可编程门阵列(FPGA)云源™设计软件

云源™设计软件是专为高云半导体科技股份有限公司的FPGA芯片而配套的集成电路设计与实现工具。中国由新思科技授权的FPGA前端软件和自主研发的FPGA后端软件,拥有Synplify Pro的所有功能。

云源™设计软件针对高云FPGA芯片构架的低功耗、低成本特点进行了全面的优化设计。系统覆盖了从HDL电路功能描述到FPGA位流(bit stream)的设计全流程,包括了优化设计、自动设计、图形交互设计等功能,具有性能优越、容易使用等特点。

3.基于现场可编程门阵列(FPGA)的IP软核平台—星核计划

该平台由高云半导体发起并参与,提供FPGA开发平台和软件工具,旨在打造具有我国自主知识产权的IP核平台,发展国产集成电路设计的生态链、形成自主知识产权的集成电路设计软核;将邀请国内相关IC公司、科研院所、高等院校等加入,以FPGA为设计平台,积累IP核的资源库,形成联合研发群体,打造国内首创的国产集成电路设计软核研发平台,降低集成电路设计及FPGA应用的成本,提升中国集成电路IC设计的整体水平。

在此次论坛上,高云半导体首席执行官陈同兴先生指出,“在目前中密度的FPGA国际市场上,朝云™产品系列是同等密度的器件里提供输入输出多的,已成为输入输出单位成本的者,同时,朝云™产品系列的推出,使高云半导体成为国内FPGA厂商中的,自主知识产权中密度FPGA产品的供应商,为国产FPGA芯片发展注入了新的生机。”

陈同兴先生还表示,“云源™设计软件的面世为国产中、低密度FPGA产品的产业化奠定了基础。在IP核应用技术迅速崛起的今天,国内IP核应用企业却受到国外供应商的诸多限制,且高性能IP核价格十分昂贵,本土软核的发展远远不能满足国内需求,经过验证的软核寥寥无几,严重制约了我国IC设计整体水平的进步。而星核计划的推出就是希望改变这种现状,建立国产集成电路设计IP资源库,打造国产FPGA生态系统。”目前高云半导体已经与山东大学、山东科技大学开展了多方位的合作。

关于高云半导体: 

广东高云半导体科技股份有限公司于2013年底成立,公司致力于国产FPGA芯片研发与产业化,以可编程逻辑器件为主导产品,旨在推出具有核心自主知识产权的FPGA芯片,发展民族品牌,建立中国家实现自主研发并商业运作FPGA产品产业化的公司。公司科研实力雄厚,在美国硅谷、上海、济南设立了研发中心,拥有10年以上FPGA研发经验的高级技术人才数十人,打造了一支具有极强的自主创新研发能力的科研团队,力争在5年内成长为具有国际先进技术水平的FPGA产品供应商。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻