• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

罗德与施瓦茨公司在韩国5G全球峰会上展出毫米波测试设备

来源:eefocus
时间:2014-11-03

分享至:
在韩国釜山举行的5G全球峰会上,罗德与施瓦茨公司展出了极度紧凑的产生和分析67GHz矢量信号的测试设备。该设备包括了20GHz的高端矢量信号发生器R&S SMW200A,和来自子公司Radiometer Physics GmbH (RPG)的谐波混频器和高端信号与频谱分析仪R&S FSW67。这套测试设备方便用户评估实现未来5G网络的新的候选物理空中接口技术,可以用于测试未来基站和无线终端的组件、天线和芯片组。


下一代移动通信标准5G预计在2020年实现商用。在此之前,还需要完成许多研究和标准化工作。罗德与施瓦茨公司已经为开发者评估5G移动通信网络提供了有力的技术支撑。在韩国5G全球峰会上,罗德与施瓦茨公司展出了毫米波频段测试设备。

R&S SMW200A内部集成了两路高达20GHz的射频通道和高达2GHz带宽的宽带IQ调制器。内部基带发生器具有160MHz射频带宽,支持所有的通信标准,并且添加选件即可支持信号衰落模拟。内部的任意波形发生器能用作产生高质量、复杂的数字调制信号。和RPG公司的谐波混频器一起工作,可以把射频频率变到更高的频段,如E波段(60 GHz - 90 GHz)。R&S FSW67分析仪单台仪器可覆盖67GHz的射频频率,其500MHz的解调分析带宽和2GHz的中频输出带宽也是业界翘楚,可用于宽带、高频信号分析,适用于5G研发阶段的测试与测量任务。

5G不仅仅是LTE或LTE-A的简单演进,而会创造一个全新的技术框架体系,以满足众多的数据应用场景和容纳爆发式增长的无线终端。5G满足系统容量和高数据率的方法之一就是把频谱扩展到毫米波频段。罗德与施瓦茨公司高达67GHz的测试解决方法完全满足5G的测试需求。

罗德与施瓦茨公司是5G韩国全球峰会的金牌伙伴、韩国5G论坛的成员之一。罗德与施瓦茨公司在德国设立了5G实验室,积极参与世界范围内的5G前沿性讨论,包括英国萨里的5G创新中心、中国的未来论坛和德国的NGMN 5G。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 电子元器件采购网 元器件交易网 IC采购

更多新闻