• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

iSuppli:全球芯片出货受PC芯片不景气拖累

来源:OFweek电子工程网
时间:2012-08-27

分享至:
  • IHS iSuppli 本周五在报告中表示,今年全球半导体 芯片 出货同比下降0.1%。之前它曾预测同比增长3%。这是2009年大衰退以来首次下降。iSuppli认为,在4月-6月期间,半导体芯片变化是季节性的,与之对比,放缓更值得关注。全球经济疲软是主要的原因,但衰退大多在于PC芯片。

    IDC也警告PC市场放缓,它预期今年PC出货同比增长只有0.9%。3月时,IDC曾预期同比增长5%。今年以来PC销售一直疲软,微软即将推出的Windows 8可能不会如预期一样强劲。

    分析师Jay Chou表示:“买家必须适用新系统,它与现有PC模式完全不同。PC生态系统要花些时间来教育市场。”

    据OFweek 电子工程 网所知,本周三,全球的PC商惠普表示,PC销量同比下降10%。惠普CEO惠特曼(Meg Whitman)将原因归结于价格战、平板智能手机的崛起、消费者因等待Windows 8推迟购买PC。

    IDC和iSuppli都认为2013年高科技产业会更好些了。IDC认为明年PC出货同比增长6.5%。iSuppli则认为芯片出货同比增长9%。

  • 标签 iSuppli 电脑芯片 芯片 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购

    更多新闻