• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

LG首款处理器正式发布:1.5GHz双四核

来源: 新浪手机
时间:2014-10-31

分享至:
    LG发布了自己的颗移动处理器“NUCLUN”,并会在本周内推出款基于该处理器的智能手机“G3 Screen”(也就是新曝光的Liger F490L),但仅在韩国本土市场上发售。

  NUCLUN(发音为NOO-klun)采用了ARM big.LITTLE设计理念,由四颗1.5GHz A15、四颗1.2GHz A7核心组成,GPU图形核心为四核的PowerVR G6430

  在如今这个徐徐开启的64位时代,如此规格显然很低端了,CPU频率偏低,GPU也是去年苹果A7上的配置。

  当然了,这毕竟是LG次尝试做应用处理器,万事开头难,是可以理解的。

  比较突出的是,LG宣称它还支持LTE Cat.6规格网络,实际下载速度可达225Mbps(理论上是300Mbps),还是相当强悍的。

  但是,LG并未公布基带的具体情况,估计并没有直接集成,而是额外搭配Intel、高通的方案,LG目前还不具备集成如此高规格基带的实力。

  G3 Screen就是专门用来展现这款处理器的,5.9寸1080p IPS屏幕,2GB内存,32GB机身存储并支持microSD卡扩展,1300万像素后置摄像头(支持增强光学防抖OIS+),210万像素前置摄像头,3000毫安电池,Android 4.4.4操作系统。

  整机尺寸157.9×81.8×9.5毫米,黑白两色。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻