来源:新电子
时间:2014-10-31
802.11ac Wave2(802.11 2.0)标准问世,让新一代Wi-Fi装置得以享受多用户MIMO(MU-MIMO)带来的裨益;为抢得市场先机,网通晶片大厂高通创锐讯高通创锐讯(Qualcomm Atheros)近日已率先发布符合802.11ac 2.0标准的晶片方案。
高通创锐讯业务拓展经理林健富表示,采用MU-MIMO技术的802.11ac Wave2标准,让无线网路基地台(Access Point)、路由器(Router)等设备能透过多重空间串流(Spatial Stream)通道,同时对多台用户端装置提供服务,省却过去Wi-Fi在单一使用者MIMO(SU-MIMO)天线串流技术下,装置须依次轮流等待AP设备传输讯号的弊病。
林健富进一步分析,如今每个家庭内平均拥有七个Wi-Fi联网装置,到2020年时数量更将增加到二十个,也因此,能提升数据传输效率的MU-MIMO技术势必更为重要;他预估,至2016年之后,家中Wi-Fi联网装置将有一半以上系采用802.11ac Wave2标准,以享用MU-MIMO串流为AP及用户端设备带来的效益。
有鉴于此,今年802.11ac Wave2标准公布后,高通创锐讯旋即推出的11ac晶片组。该公司802.11ac Wave2方案,系采用4×4(四串流)MU-MIMO设计,可提升802.11ac Wave2传输速率至1.7Gbit/s,于多装置联网时更可达到三倍的实际传输速度,且在网路覆盖范围内至多可支援七个联网装置。
林健富补充,该方案虽提供4×4天线、四个串流空间,不过,一次多仅能服务三个装置,另一组天线则被设计用来侦测比对讯号来源,以动态调整讯号收发效能;相较于用罄四个串流、同时服务四个装置的使用模式,上述做法能提供终端装置更好的数据传输效能。
值得注意的是,MU-MIMO的多串流架构,将为射频前端设计带来新挑战。林健富指出,进到4×4天线设计的无线通讯时代,射频前端元件的用量将会增加、绕线更为复杂且会垫高系统成本,因此Wi-Fi射频前端元件厂已加紧研发更高整合度的模组方案。
林健富透露,目前包括NTT Docomo、SK、LG U+、KT、康卡斯特(Comcast)等全球主要的电信商、宽频网路业者,皆已着手投入802.11ac Wave2 AP的设计案,预计于今年11月或明年初消费性电子展(CES)时,将会看到更多采用802.11ac Wave2晶片的终端装置倾巢而出。