来源:MacX
时间:2014-10-31
iPhone 6 和 iPhone 6 Plus 终于加入了 NFC 支持,不过目前 iPhone 中的 NFC 芯片只能用于 Apple Pay 支付。通过拆解可以发现,iPhone 6/6 Plus 中的 NFC 芯片来自恩智浦(NXP)。在接受路透社采访时,恩智浦表示,公司对于苹果 iPhone 能支持 NFC 非常激动,iPhone 将帮助 NFC 进入新市场,包括汽车领域。
不久之前,有传言称苹果正在与其他合作伙伴谈判,希望在其他领域使用 NFC 技术。将于明年正式发售的 Apple Watch 也将支持 NFC。除了 Apple Pay 外,苹果还希望 iPhone 用户可以使用 NFC 芯片支付公交以及作为电子钥匙卡。
恩智浦认为,相似的功能也会进入汽车市场,并希望汽车厂商能够合作。通过 NFC 技术,用户可以解锁和启动车辆,甚至将智能手机与车载娱乐系统快速配对。未来,苹果可能想第三方开发者开放 NFC 功能,就像是 Touch ID 指纹识别传感器一样。苹果近推出了 CarPlay 车载系统,允许 iPhone 用户在汽车仪表盘上查看内容和控制手机。目前,宝马、福特、通用已经计划未来推出支持 CarPlay 的车型。