• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Diodes低压差稳压器为便携式产品节省空间

来源:互联网
时间:2014-10-30

分享至:

    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出300mA额定值的低压差稳压器并采用微型DFN1010-4封装的AP7341。这款器件的占位面积仅1.0mm x 1.0mm,高度仅为0.4 mm,有助于智能手机、媒体播放器和袖珍相机等便携式产品内的高密度电路设计。

    AP7341提供75dB的高电源纹波抑制比及60µVrms的低噪声性能,特别适用于对噪声较敏感的音频、视频和射频通信应用。这款稳压器在-40oC到+85oC的工作范围内维持高达1.5%的输出精度,并在1.1V与3.3V之间以0.1V的步长变化来固定输出电压。

    新稳压器的宽广输入电压范围为1.7V 到5.25V,能够支持正锂离子电池的完整充电周期。该器件的静态电流低至35µA,有助于延长待机和工作时间。此外,其使能输入功能可在有需要时关闭输出。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻