• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Molex 展示行业互连解决方案

来源:EEWORLD
时间:2014-10-30

分享至:

    Molex 将于 2014 年上海工业自动化展上推出自动化技术产品。

    (新加坡 – 2014 年 10 月 29 日) Molex 公司将于 2014 年工业自动化展 (IAS) 上大力推出多种全系列的顶尖互连产品。此次展会包含有关展示和会议,将于 11 月 4 日至 8 日在上海举行。IAS 2014 被视为是工业自动化领域在大中华区为重要的平台,是一次必须参与的盛会,在此业界的将推出的技术,并为相关的电气系统、机器人和 IT 解决方案提供即将上市的产品。Molex 将展出多种的互连解决方案,其中包括工业自动化领域的产品。欢迎各界朋友参观 Molex 的展位,具体地点位于上海市浦东新区上海新国际博览中心 (SNIEC) W2 展厅的 B007 展台。

    工业自动化对于中国的经济增长发挥了无比重要的作用,政府的公共政策则正在寻求推动包含汽车、造纸、发电、空运和铁路运输、机床、新能源、建筑材料、冶金和矿山行业在内的各个市场的生产目标。

    “在中国,以技术为基础的工业领域正在经历着飞速的变革,而这正是由目标在于有效的实践、创新和智能能源分配的政府政策所推动的。”Molex 的东盟区销售总监 Julie Tay 表示。“包含工业计算机和其他嵌入式系统在内的高科技的加速部署过程,以及基于传感器的监控与控制系统的开发,都使中国的工业自动化行业处于一个非常激动人心的时刻。IAS 2014 为 Molex 提供了一个绝佳的机会来为工业自动化展现我们的产品,因为中国作为技术的和具有全球重要性的主要制造中心来说,正在经历着生机勃勃的成长过程。”

    在 IAS 2014 上,Molex 将主要推介以下几个关键类别中的工业自动化产品:Brad 通信;Brad I/O 和通信;Brad 连接;Brad 电源和配电;非汽车运输连接器;Westec 重型连接器;FCT 连接器;Aeromotive 平衡器。

这些 Molex 互连产品中的重点展示内容包括:

Brad® 系列网络接口卡 (NIC)。这类产品可为单一系统和网络中的各种协议的互操作性提供解决方案。我们现在预见的另一趋势是工业自动化中的安全性的重视与日俱增。对此,Molex 现推出 Brad CIP™ 安全堆栈这组工具套件。

在 I/O 和网络类别中,Brad 恶劣环境 IO 模块可以提供快速可靠的解决方案,在恶劣环境中实现工业控制器与 I/O 设备的连接。要展示的其他产品包括恶劣环境 I/O IP67 模块以及 IP67 以太网交换机。

在连接类别中,Molex 提供工业以太网软件开发套件,以及在 Brad 产品系列中提供一组仿真工具。例如,Brad 协议软件堆栈可供客户设计 PROFINET IO 控制器和 EtherNet/IP 扫描仪设备。

所展示的电源和配电产品包含 Brad 电源电线组和插座,可实现迅速、简便、可靠的机床安装。Brad Micro-Change IP67 密封式 M12 圆形混合式技术 (CHT) 连接器与电线组将超 5 类以太网的速度与电源线路结合到一起,具有绝佳的信号完整性和的性能。

非汽车运输系统可扩下一代的 84 路密封矩形连接器 (SRC)。该产品使用久经考验的 MX150™ 和 MX150L™ 端子,为商用车中的恶劣环境应用提供混合式的高电源和信号电路数的系统。此外,Molex 的 XRC™(超坚固圆形)密封插头和插座符合 IP67 级别防护标准,满足运输行业的严格要求。

Molex 将展出 Aero-Motive® 平衡器,具有出色的悬挂功能,以及 Aero-Motive® 牵引器,在人体工程学上可以经济节省的使工具得到更好的组织,改进生产效率。

今年早些时候,Molex 收购了 Westec s.r.l. 的重型连接器业务,从而此次展示上将推出一些具有代表性的产品。

Molex 于 2013 年收购了 FCT Electronics Group,该集团专业从事屏蔽连接器的业务,此次将展出一系列有关产品。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻