来源: 爱范儿
时间:2014-10-29
Fitbit智能手表
从Fitbit Flex到Fitbit Force,从手环到类手表,移动电子医疗公司Fitbit在经历了重创公司的产品召回事件后,终于带来了全新的可穿戴产品——Fitbit Charge、Charge HR和具备GPS功能的Surge,覆盖高中低三个价位段。
Fitbit Charge是Fitbit Force的后续产品,基本上延续了Fitbit Force的设计和功能,依然配备OLED显示屏,但表带的软橡胶增加了纹理效果。功能方面,依然支持计步、行走距离、卡路里消耗、楼层数,同时增加了自动睡眠检测和来电显示功能,防水设计,电池续航达7天。售价130美元。
作为Charge的高级版本,Charge HR在前者的基础上增加了心率传感器,被Fibtbit称为 PurePulse,参考心率数据用户能够得到更加准确的卡路里数据。不过,Charge HR的续航也因此从7天缩短至5天。Charge HR售价150美元,明年年初上市。
如果说Fitbit Force和Charge还只能说是介于手环和手表之间的“类手表”,那么Fitbit Surge则称得上一款全功能的智能运动手,为专业健身用户设计,支持运动交叉训练记录。
Surge配备了一款背光式LCD触控屏,内置了8个不同的传感器:三轴式加速计、陀螺仪、指南针、环境光线传感器、GPS和心率传感器。GPS的支持使它能够独立于智能手机记录用户的跑步路线。除了提供普通智能手表来电、短信提醒、计步等功能,Surge还支持音乐控制。
在关闭GPS的情况下,Surge的续航大约有一个星期。Surge同样到明年年初才能上市,售价250美元。
无论是产品定位、产品特性还是上市时间,Fitbit Surge都将与Apple Watch开展正面竞争。目前的形势是,苹果(105.11, -0.11, -0.10%)已经在官方商店下架了Fitbit等竞品,而Fitbit也未拥抱苹果健康平台HealthKit。数据分析公司NPD Group的数据显示,Fitbit目前占有全球健康手环市场 69% 的市场份额。
Fitbit联合创始人兼CEO James Park在接受re/code的采访时说:
“作为消费者我很喜欢苹果,HealthKit对我们来说很有意思。不过我们是一个开放的平台,那是一个我们要持续评估的事情。我们非常积极地与诸如微软(45.91, -0.22, -0.48%)健康平台Health Vault进行整合,从那些经历中我们学到了很多。”