来源:OFweek电子工程网
时间:2014-09-06
OFweek 电子工程 网讯:魅族MX4首发,三星Note4紧随其后,9月刚开始,智能机战场就已经炮火纷飞,这一大波新机潮中,眼下只剩iPhone6还未完全揭晓,论设计创意有三星,论价格魅族MX4让人跌破眼镜,iPhone6将如何应战?除了三星Note4魅族MX4,iPhone6还将面临哪些对手?失去先机的iPhone6能否镇压全场?一起来看本文解读。
苹果iPhone6:64位苹果A8
4.7英寸苹果iPhone6 Air(行货)
[产品售价]5288元起
[上市时间]9月19日
5.5英寸苹果iPhone6(行货)
[产品售价]6088元起
[上市时间]9月19日
我们姑且先管新一代苹果iPhone叫做iPhone6吧,因为4.7英寸的有可能会细分为iPhone6Air,而它的厚度仅为6.9mm。作为三星的宿敌,苹果历来都是都有足够的竞争力,虽然市场占有率始终排在三星之后,但是不要忘记,苹果只有屈指可数的几款产品,加上即将发布的iPhone6也不足10款产品,显然全球用户对于苹果iPhone的认可度还是相当之高,所以单比人气,苹果iPhone6就完全不输三星Note4,更可况苹果iPhone6还是蓄势待发的状况。
苹果iPhone6(机模仅供参考)
苹果iPhone6将会分别采用4.7英寸和5.5英寸,且5.5英寸版将会配备蓝宝石屏。而在核心方面苹果会启用全新64位苹果A8处理器,主频有可能在2.0GHz上下,而运行内存据目前曝光消息来看,有可能会上升至2GBRAM,这与先前曝光的1GB内存有些出入,系统方面自然是会采用正式版iOS8版本。另外在网络方面,该机将会支持双4G。
苹果iPhone6(机模仅供参考)
编辑点评:
只能说苹果的保密工作做的不错,配置方面除了知道屏幕尺寸之外,其他的细节还均限于猜测状态,好在现在距离北京时间9月10号也已不足一周时间,一切都将明朗化。另外苹果放出机模本人感觉有烟雾弹的嫌疑,人们知道了大致的样子似乎就不会再去刨根问底,反倒能够协助苹果对新机的保密工作能够顺利进行。不管怎么说,苹果新一代的iPhone都将是新时代的开始,小屏iPhone即将成为历史。(文章后将附上详细曝光信息)
iPhone6劲敌之——三星Note4:QHD+金属边框
三星Note4 N9108V(行货)
[预测售价]5499元
[发布时间]2014年9月3日
先来简单看看此次三星Note4的表现,该机也是首次采用QuadHD级别的分辨率,加上三星惯用的SuperAMOLED魔焕炫屏,在显示方面还是非常惊艳。另外本机还成为了Note系列首款采用金属机身的手机,而背部仍旧延续仿皮革质地,这使得该机更显档次。此外三星Note4还搭载了更为智能化的全新SPen,压感提升到2048级,达到目前业内标准,并全新加入智能选择功能,轻松截取,实时保存与分享。
图为三星Note4
三星Note4采用5.7英寸SuperAMO LED显示屏 ,分辨率为2560X1440像素的QuadHD级别,显示效果极其惊艳。而在核心方面该机会分为两大版本,一是三星自家猎户座ExynosOcta5433处理器,另一版本则为大家众所周知的高通骁龙805四核处理器,以及达到3GBRAM的运行内存,可流畅运行Android4.4版本。另外在机身背部该机设有一枚1600万像素摄像头,包含LED补光灯,支持OIS光学防抖功能,以及支持120超广角的370像素前置镜头。
图为三星Note4
图为三星GALAXYNoteEdge
图为三星GALAXYNoteEdge
发布会所有新品一览亮点多多可惜均为公布价格
编辑点评:
三星Note4的功能远不止如此,该机无论外观设计还是用户体验方面均为大家留下深刻印象,在延续GALAXYNote3所有功能的同时,再次创新,在拍照方面本机除了加入更为强大的镜头组件外,还更为人性化,比如在自拍时,心率传感器可作为第二拍照键使用等等。此外三星Note4还支持极速充电功能,30分钟即可充满50%的电量,而电池容量也增大到3220mAh。此次三星不仅仅带来到三星Note4,还有更为另人心动的曲面屏GALAXYNoteEdge,以及智能手表GearS和虚拟眼镜GearVR,惊喜程度已然爆棚。