来源:eefocus
时间:2014-10-29
MDO3000因为其对嵌入式设计工程师的大有可用而获得了该杂志编辑们的关注,正如该杂志的文章所说:“该设备可以定制,以便仅提供需要的特性,并且以完全集成和单个小型设备的形式提供了整个工作台的功能。空间和成本节省使其成为大小研发组织的理想选择。”
MDO3000系列是终极的6合1集成式示波器,它包括集成的频谱分析仪、任意函数发生器、逻辑分析仪、协议分析仪和数字电压计/计数器。MDO3000是完全可定制和全面可升级的,所以设计工程师任何时间需要时都能添加仪器和提升性能。
研究表明,超过25%的示波器用户现在每个星期都要多次使用频谱分析仪,超过40%的嵌入式设计项目都包括一些形式的无线功能。作为全球内置频谱分析仪的示波器,MDO3000系列在帮助设计工程师应对这一形势转变方面居于独特的有利位置。与同类独立示波器和基础频谱分析仪相比,MDO3000同时提供同类的性能和单一仪器的方便性。
“泰克顺应市场需要集成式仪器的趋势,并了解设计工程师在验证如今日益复杂的嵌入式设计并进行故障查除时面临的挑战”,泰克公司主流示波器总经理Christopher Witt表示,“我们对Embedded Computing Design的编辑对MDO3000的认可感到高兴和荣幸。”