来源:互联网
时间:2014-10-29
近日,微软在欧洲市场正式发布了基于Xbox One的电视调制解调器,能够让用户直接在Xbox One上观看数字电视、甚至使用SmartGlass应用在移动设备上直接观看电视节目。
设备的安装很简单,将有线电视线缆连接到调制解调器一端、另一端则连接到Xbox One上,就可以观看电视了。它能够自动检测搜索电视节目,通过手柄调台以及音量。不过,设备并不支持电视直播节目录制,我们希望微软日后能够加入这个功能。另外,系统支持语音控制,可以让用户通过Kinect进行播放控制。
通过SmartGlass应用,用户能够在iOS及Windows Phone设备上观看电视节目,整个观赏效果还是非常锐利流畅的。不过,用户只能在WIFI网络下观看节目,移动数据网络会有些缓冲延迟。
总得来说,微软推出的这款电视调制解调器还是能够带给用户一些方便的操作体验,也说明微软并没有放弃Xbox One的家庭娱乐中心定位。不过,虽然Xbox One已经在中国国内推出行货,但类似的产品是否会在国内上市还是未知数。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。