来源:驱动之家
时间:2014-10-28
Intel 14nm是这个星球上迄今先进的半导体工艺,ChipWorks在拿到几台Core M笔记本后也迫不及待地拆开,将处理器放到了显微镜下进行观察分析。
经过处理后得到的侧视图,因为放大率比较高所以有些模糊,但依然能够数出10个接触栅极,总间距699nm,每两个之间约为70nm。
晶体管鳍片。20个之间的间距是843nm,每两个之间42nm。
都完美符合Intel的宣传。
横切面照片。65nm节点引入的厚金属顶层依然在,而且现在其下已经堆到了13层!以及一个金属绝缘层。
边封没有金属层和绝缘层,可以很轻松地数出12层。上一代22nm还只有9层,Bay Trail则是11层,但多的来自IBM 22nm Power8,15层。
Intel说互连间距是52nm,但实际量了一下是54nm,在误差范围内,但也可能观察的不是紧密的部位。
更深入的透射电子显微镜观察正在进行中,届时将看到晶体管和鳍片。这是Intel官方给出的图像。就目前看到的而言,Intel 14nm很大程度上就是22nm的缩小增强版,结构设计并未做太大变动。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。