• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

家用空气监测仪 实用几何?

来源:广州日报
时间:2014-10-24

分享至:

    日前,北京再度进入“雾霾”模式,随着大众对空气PM2.5越来越关注,不仅空气净化器走俏,家用式的空气检测仪更是成为一些白领家庭的时尚品。记者近日采访发现,海尔、墨迹、汉王等陆续进军大气监测和治理产业,推出家用空气检测仪。一般来说,一台专业的PM2.5检测仪不仅贵,而且使用起来需要一定的专业知识,而相对便宜的家用空气检测仪解决了大众消费者的需要,但实用价值又有几何?还只是家居的一个电子摆设?文/记者 冯秋瑜

  市场:

  部分家用检测仪声称功能多

  “人们常常用‘PM2.5值爆表’来形容空气质量差,但实际上‘爆表’是什么程度呢?”对于空气质量,消费者越来越期待随时能了解。记者近日采访发现,市场上各种“迷你”PM2.5检测仪频繁上架,在网上输入关键词“PM2.5检测仪”,搜索出来共2千多件“宝贝”,价格从几百元到几万元不等,热销产品的月销量达2百多件。据了解,这些在市场上销售的简易空气检测仪,有手持式、箱式、手机式样等,除了温度、湿度、PM2.5外,有的还声称可以检测甲醛、一氧化碳、二氧化碳浓度和气压等,以便提醒用户是否需要开窗透气、是否可以参加室外锻炼……一些产品甚至还具有“语音播报”功能。

  目前受关注的国产主流品牌包括墨迹空气果、汉王霾表、海尔空气盒子等,价格仅几百元。一些进口设备价格则高达几万元,且需要从美国等外国预订。据悉,有的网店还提供此类产品的租赁服务,租金每天10元~25元不等。一位卖家对记者透露:“产品销量一直不错,尤其是赶上雾霾天气,一天能卖出几十个。”

  厂商:

  数据精准度误差10%~20%

  简易空气检测仪大小相当于一台手机,在普通工作模式下可以工作多个小时,普遍采用了Wifi连接App的方式。据了解,这类型的仪器内部集成了空气泵、激光器、摄像头、光电管、DSP芯片等电子和机械设备,通常都是使用“粒子识别”算法,通过激光扫描、离心泵加速获得粒子反光强度、运动速度、径粒、质量等信息,得到空气中相关粒子浓度数值。

  记者试用某品牌的空气盒子发现,当开窗通风时,设备提示“空气质量优”的情况较多,夜晚门窗关时,就可能会收到“空气质量差”的提示,与体感相关度较高。同时,它还能实现对空调、净化器等空气净化设备的控制,在空气质量出现问题的时候即时进行空气净化。

  有业内人士表示,“其实PM2.5的测量是复杂严谨的,并不是有个检测仪器就能搞定的。”

  华东师范大学资源与环境科学院教授认为,“环境检测中心所使用的检测机器必须经过长期的检验与比对,数据要经过标定后才能投入使用。”

  墨迹天气产品相关负责人坦言,“国外很多相似设备的售价在几万元,目前墨迹空气果的产品价格不到1000元,测试结果的精度在正负10%,虽然不能达到研究级别的数据精准,但可以方便家庭使用。”

  据了解,目前在手机App上查到的相关空气数据是综合一片区域的平均值,如果消费者希望了解自家的空气状况,家用检测器可以给出一定的参考,让用户了解到单个区域的空气质量变化趋势,开大或关小净化器,控制污染浓度。

  据业内人士透露,目前国内很多家用PM2.5检测仪生产企业主动前往国家权威质检中心,将产品的检测数据和国家标准方法作比对,估算出误差值。“现在一些比对的误差值比较大,大概在10%至20%左右”。

  专家:

  使用一段时间后需要更换

  “数百元的简易便携的PM2.5检测器,不属于专业的测试仪器,专业的检测设备至少也要30万元以上,有效的环境检测仪,低价格也需2万元左右。”据专家介绍,目前一台专业的国产或进口PM2.5仪器售价在15万至40万元人民币不等。

  据了解,2011年美国环保局所对于PM2.5和PM10的检测设备有详细严格的规定。一台符合美国环保署要求的PM2.5颗粒物监测仪由PM10采样头、PM2.5切割器等多种专业仪器组成,因此只有几个厂商的几个型号的设备通过了美国环保局的认证。从我国的情况来看,目前家用PM2.5检测仪并没有完备的产品标准。

  然而,国内空气监测消费市场方兴未艾,分析表明,PM2.5仪器销售市场规模将达到3亿至8亿元。专家认为,目前国内空气监测行业尚处于起步阶段,行业发展亟待有效规范。国家室内环境与环保产品质量监督检验中心主任宋广生认为,目前关于家用PM2.5检测仪等属于新兴产品,并没有完备的产品标准,产品质量难免参差不齐。“设备价格往往与其所用的传感器精度精密相关,这里还有个使用寿命问题,传感器使用一段时间后,精确度就会下降,需要更换。”

  “家用空气监测产品的出现是基于用户的需求研发的。”专家认为,家用PM2.5检测仪具有一定的参考价值,但绝对数值不一定准确。“中国的商业天气服务行业目前仍在初级阶段,还需要进一步升级。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻