• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

德州仪器MCU加速控制系统并提高集成度

来源:eefocus
时间:2014-10-24

分享至:
您是否需要一种可让系统性能迅速倍增却无需双倍成本和改变软硬件设计的微控制器(MCU)?德州仪器(TI)全新C2000™ Piccolo™ F2807x MCU采用C28x CPU与加速器的强大组合,可在电信整流器、服务器电源、太阳能微型逆变器、变频器和混合动力汽车/电动汽车(HEV/EV)等工业应用中提升控制任务的执行速度。此外,F2807x MCU还可提供众多模拟与控制外设,从而实现集成度更高的控制应用。它们具有可扩展性,支持此前推出的C2000 Delfino™ F2837xS和F2837xD MCU系列。

实时控制加速器(CLA) 令系统性能倍增

设计人员希望充分发挥C2000 Piccolo F2807x MCU性能 来利用实时控制加速器(CLA)。CLA能使F2807x MCU的吞吐量增加一倍,从而提供额外的浮点处理能力(工作频率为120MHz)。这种额外的带宽使设计人员能运行并行的数学密集型或时间敏感性信号处理任务。通过将这些任务卸载到CLA,使CPU能专注于处理一般系统任务,如诊断、通信、运动分析等。此外,主C28x CPU中还集成了三角数学单元(TMU)加速器,该加速器能使芯片快速执行转换 并控制函数中所用的三角算法。

模拟与控制集成

为降低数字控制系统的复杂程度,TI的C2000 Piccolo F2807x MCU还集成了众多高端的智能模拟与控制器件,包括一个灵活的增强型脉宽调制器(PWM),可支持所有数字电源拓扑结构。通过允许设计人员执行如监测三相电机的电压和电流,同时对高频解析器的反馈信息进行解码等同步任务,三个12位模数转换器(ADC)可增加采样吞吐量。此外,F2807x MCU还可同时处理八个用于隔离电流和电压测量的Δ-Σ调制通道,每个通道均具有阈值比较器和一个至TI AMC1204隔离Δ-Σ调制器的无缝接口。窗口比较器则可提供临界功率级的保护功能。

可扩展性能使用户创建完整的产品组合

由于和以前推出的双核Delfino F2837xD及单核Delfino F2837xS MCU使用完全相同的C28x内核与多种相同外设,因此C2000 Piccolo F2807x MCU的引脚与软件能和以前那些产品兼容,这使电机开发人员能借助带有一系列信号处理、闪存性能以及模拟与控制外设选项的多种产品来加速自己产品的上市进程。此外,通过简化开发工作,C2000 F2807x实验板套件与controlCARD还允许设计人员能为其创新成果轻松评估C2000 Piccolo F2807x MCU

集中式软件开发

TI借助controlSUITE™软件提供的示例、头文件,应用库等,使其F2807x MCU的软件开发工作更加简单。基于Eclipse的Code Composer Studio™将开发环境v6与这些MCU集成,同时第三方Altair公司支持为这种新平台提供更多的软件编程选项。

供货情况

全功能C2000 Piccolo F2807x 32位MCU(TMX320F28075)现已开始提供样片。F28075与F28074(TMS320F28074)的量产版本也将供货。开发人员可对采用实验板套件扩展基座(TMDXDOCK28076)并包含模块化controlCARD(TMDXCNCD28076)的全新Piccolo F2807x MCU进行评估。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 整流器 模数转换 Element14 e络盟 贸泽

更多新闻