来源:EEWORLD
时间:2014-10-22
通过Wi-Fi认证的互操作性保障,CC3100与CC3200 Internet-on-a-chip™解决方案可将低功耗Wi-Fi与任何设备连接。
2014年10月21日,北京讯---日前,德州仪器(TI)宣布其专为物联网(IoT)量身打造的SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100与CC3200器件现已成为芯片级Wi-Fi CERTFIED™产品。TI是首家以芯片获得Wi-Fi Alliance®认证的公司。该认证标准证实CC3100与CC3200芯片具有和Wi-Fi网络实现交互操作所需的一切片上软硬件特性,同时也能确保芯片可以简单便捷的集成到IoT系统。现在,客户可预订芯片样片、CC3200 LaunchPad评估套件或CC3100 BoosterPack插件板,以便将嵌入式Wi-Fi和互联网连接添加到多种家用、工业和消费类电子产品中。
“我们很高兴能够成为家获得芯片级Wi-Fi认证的硅芯片供应商。”TI无线连接解决方案业务部总经理Amichai Ron说道,“作为嵌入式Wi-Fi市场的,我们将继续面向客户开拓创新。现在,我们可提供符合Wi-Fi联盟高标准的SimpleLink Wi-Fi CC3100与CC3200芯片。”
“我们衷心的祝贺德州仪器(TI)CC3100与CC3200解决方案荣获Wi-Fi CERTIFIED认证。”Wi-Fi联盟首席执行官(CEO)Edgar Figueroa说道,“Wi-Fi为IoT应用提供了稳健性、互操作性和无处不在的连通性,这些解决方案也是Wi-Fi促进 IoT发展的范例。”
什么是SimpleLink Wi-Fi?
CC3100与CC3200 Internet-on-a-chip™平台在六月初推出,凭借多种特性支持全新的IoT产品:
‒业界功耗低,适合具有低功耗射频和高级低功耗模式的电池供电型设备。
‒高度的灵活性,可将任何微控制器(MCU)与CC3100解决方案配合使用,或通过CC3200的集成式用户专用可编程ARM® Cortex®-M4 MCU,允许客户添加自己的代码。
‒可通过快速连接、云支持与片上Wi-Fi、互联网和稳健的安全协议进行轻松开发,无需任何WiFi经验即可实现产品连接。。
‒可通过手机、平板电脑应用或包括SmartConfig™技术、WAC、WPS和AP模式等具有多个配置选项的Web浏览器安全便捷地将设备连接到Wi-Fi。
价格与供货情况:
SimpleLink Wi-Fi CC3100与CC3200解决方案现已通过TI的网上商店(eStore)和TI授权分销商开始供货:
oCC3200 LaunchPad 正在热卖。
oCC3100 BoosterPack + CC31XXEMUBOOST + MSP-EXP430F5529LP捆绑包也在热销中。
CC3100与CC3200已投入批量生产
oCC3100
oCC3200