来源:安防知识网
时间:2014-10-22
安防,一个蓬勃发展的传统产业。与其他行业一样,今天因为国家经济发展战略的调整受到各种冲击和挑战,安防产业的战略转型和深度洗牌正在发生,这是不可逆转的国家战略所造成的改革浪潮。站在风口浪尖,除了国家经济政策调整之外,还有哪些因素在影响和推动着安防产业的发展呢,通过下面十个话题与大家一起分享交流,欢迎点评!
1.移动互联网
自从1997年网易成立以来,互联网就一直在改变着我们的营销和传播模式。今年1月份的统计数据显示,我国移动互联网用户总数达8.38亿户,每一百名手机用户中移动电话用户就有68个,我国手机网民的规模已达5亿,占总网民数的八成多,移动互联网进入井喷式发展阶段。
今天,在各行各业里,移动互联网的渗透就像木马病毒一样开始颠覆原有的市场格局。随着智能终端的普及发展,安防产业涉及到的IT领域也慢慢从PC终端向移动终端分流转移。视频监控、车载系统、移动警务/城管等安防细分领域融入移动互联的思维后开始焕发强大的生命力。
以市场而言,安防民用市场将率先在移动互联网的环境下崭露头角,新的市场格局正在孕育,但无论如何,产品的质量和创新永远是任何新环境下都不能放弃的原则。对于新形势下的移动互联网思维,安防厂商不要顽固不化,也不要盲目跟风,如果实在无法利用其实现企业新的利润增长点,一定不要垂头丧气。因为作为社交化的自媒体工具,宣传自己不再像以往纸媒时代那么困难。再小的个体,也有自己的品牌,这是移动互联网时代所赋予每个组织和个体的宣传口号。
2.北斗卫星导航系统(BDS)
2013年10月,随着第16颗北斗导航卫星进入预定轨迹,我国拥有自主知识产权的北斗卫星导航系统在亚太地区的布局已经完成,结束长期以来依赖美国GPS技术的现状。从安防业来看,GIS集成地图在车载监控、移动警务等智能终端的使用成本将会降低,同时对安防产品中涉及到的空间分析(如视频和图像信息中自带的经纬度计算等)也将得到更便捷的技术支持。
未来,国产化是一个趋势,包括操作系统、数据库、芯片和通信技术的研发投产都将给安防行业的发展带来利好。安防厂商埋头前进时,千万不要忽略北斗卫星导航系统对业界的影响。
3.4G/4K
移动互联网,无线技术是信息传播速度的关键。4G通信技术时代的开启,是移动终端得以快速普及的原因之一。4G是集3G与WLAN于一体,并能够快速传输数据、高质量、音频、视频和图像等。4G能够以100Mbps以上的速度下载,比目前的家用宽带ADSL(4兆)快25倍。如果4G运用于监控视频及图形信息的传输,不仅传输速度加快,同时也能够满足客户对于高清画面的要求,在视频智能识别技术、集群对讲和视频会议等无线领域有着重大而深远的影响,对智慧城市的建设、民用监控摄像产品等起到积极推动作用。
4K技术首先应用于电视领域,但这个法宝一出来,安放厂商都无法视而不见,因为4K技术除了提供清晰画面使得用户体验提升外,它还代表着产业的研发方向,对视频查看、检索、分析等应用提供更有价值的图像素材,让可视化管理更高效、联动响应更及时、安全系统更有保障。目前,基于4K的NVR安防等新产品开始推向市场,更广泛的4K极高清应用时代的步伐已经临近。
4G和4K两个就像是竞争对手,一个是为了加速信息的传输速度,一个是以追求清晰度为目标导致传输压力增大。应该值得庆幸的是,它们之间没有输赢,科技技术的发展是以服务于人类为终极目标。虽然现阶段它们的应用还存在很多困难,但我们对这些超酷的新技术的出现(包括H.265)应当充满信心和满怀期望。
4.安防电商
全民互联网时代的到来,电商成为不可忽视的营销新战场,特别对中小型安防厂商而言,分布在全国各地的互联网用户都有可能成为其直接的潜在买家。而对于这种零散的网上营销打法,恰恰是许多安防龙头企业所不愿去经营的真空地带,它们更愿意联手互联网巨头,以求布下更大的一张电网。
以目前网络营销的安防产品看,家用监控摄像产品成为主力军,所以在互联网的战场上,群狼是否可以战胜老虎抢占市场份额,胜负难以意料。但以中国目前的网民购买行为特性分析看,小而散的群狼更具有优势。中国网络狂购节“双十一”还有不到一个月的时间,在那个买卖恐怖的日子里,不妨一起去看看产品详情页中被卖出去的变化的数字。
5.数据安全
进入信息化时代,数据安全是永恒的话题,特别对于安防业来说,安全是立身之本,重中之重,而安防产业涉及到很多政府项目,事关国家战略发展规划,一旦泄漏必将追究相关法律责任人。如今,随着无线网络的市场化应用,外围供应商的介入,安防行业的信息传输已经开始从内网向公共网络分流,在公共网络环境下如果数据采取的加密算法不够严谨,数据遭受攻击被窃取的可能性将增加。
为了应对网络信息的安全挑战,今年2月份以国家主席习近平为组长的中央网络安全和信息化领导小组成立,从国家高层开始重视和防范日益严重的网络安全问题。未来,包括视频监控、车载安全系统、物联网、云存储等细分领域都将受到网络安全的挑战。试想,如果你的家用摄像机被黑客入侵,你和你家人的生活状态就会出现在某网站的直播频道上,这样的产品你还会继续买、继续用吗?
6.民用IPC
在众多消费型智能类产品中,不可置否的是,家用监控摄像是接地气的安防类产品。究其原因,是家用监控符合大众消费需求,一来可以利用手机上的APP监控家中是否遭到不法之徒的入侵,二来可以对家中老幼的生活情况特别是规范保姆的行为起到极其重要的作用,真正起到千里眼的效果。而随着监控观念的普及和通信技术的发展,未来,幼儿园及学校等受人关注的地方也会考虑到允许家长的入网以便实时观察老师的授课和孩子的学习情况。
数据显示,与2013年相比,今年国内IPC设备的出货量增长率有望达到55%,而随着家居物联网系统发展、家庭安防技术(包括图像处理技术、网络传输技术)的成熟,预计2015年IPC发展的规模会过亿。
今年,海康威视正在大力布局民用IPC,通过跨界合作以求获得互联网巨头腾讯、阿里的高流量入口,东方网力也牵手奇虎360推出小型家用产品小水滴。合作的模式已经开始,安防厂商需要做的是转变经营理念,因为与传统行业相比,互联网的发展模式是聚小为众,培养用户习惯不是一个立竿见影的过程,同时也要适应以前拿卡车运钱到现在换口袋筹钱的心态转变。
Anywhere,民用IPC的普及浪潮就在前方汹涌澎湃地朝安防企业过来,如果不想淹死,就放开怀抱冲过去拨浪弄潮吧。
7.平安城市
平安城市不仅名字好听,符合国家宣传政策,更重要的是带动制造业的发展,是国家的信息化产业战略,也是公认的带动安防业发展的重要推动力。自从2004年公安部、科技部在北京、上海等21个城市启动批科技强警示范城市创建工作以来,以视频监控为主的市场需求得到快速的发展。
相关数据显示,2015年行业总产值将达5000亿元。按照全行业20%的年复合增长率估算,其中视频监控系统产值将突破1000亿元,占安防电子系统的份额超过50%,成为其规模且增长潜力的细分领域。
但由于是政府项目,要求高,所以注定这场饕餮大餐并不是所有的安防企业特别是小微企业能够参与其中的。
8.智能家居
智能家居,毫无疑问是科技界时髦的玩具,各类传媒也不忘煽风点火,每天出现在网络上的智能家居的新闻是此消彼长,大有箭在弦上不得不发之势。老外叫智能家居为SmartHome,即以住宅空间为平台,利用综合布线技术、网络通信技术、系统设计方案安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成,构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统,提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性,并实现环保节能的居住环境。
从字面上看,智能家居确实是高端大气上档次的贵族产品,但其关键领域是在系统软件设计方面,这对大多数安防厂商而言并无技术优势。所以在涉及到家庭监控方面的集成产品,外围厂商在探讨智能家居的市场开发时,安防企业且作摇旗呐喊状罢了,这豁出老本打头阵的事,暂且还是让外围厂商去做。说白了,国内这池水不够清(居住环境和造价昂贵是两大阻力),万不可罔顾市场需求导向孤注一掷。做外销倒可以考虑。
9.云计算/大数据
这两个同样高大上的技术,注定众多安防小企业现在还玩不了,但这又是企业无法忽视的技术,特别是在视频监控、智能交通和物联网等细分领域,目前已经有包括海康威视、宇视科技等安防企业将云计算和大数据应用于系列产品中。从前几年的概念性噱头慢慢走向具体的应用,它们逐渐成为各大厂商的产品新卖点。
随着智慧城市等项目的建设,产生海量的视频图形信息是大数据、云计算未来的技术需求点。同时,它们作为一种全新概念的信息服务模式,以其自动化IT资源调度、高度信息部署以及优异的扩展性,未来将成为解决智能安防领域所面临的关键技术手段,而智能化是未来安防领域的重要性概念之一,安企不得不重视。
10.经济下行压力
据了解,2014年各行各业的中小型企业的日子都不好过,发不出工资倒闭的现象时有发生。在安防领域,没有技术优势和创新机制的安防小企业也是度日如年。究其原因,从大的方面来讲,以外贸拉动经济增长的中国式发展模式正在发生改变,中国的制造业正在往上游转移,拥有自主知识产权的创新型公司将在新一轮的深度洗牌中逐渐发展壮大。这一经济发展模式的改革和转变所造成的影响业界称之为经济下行压力。
专业的术语解释是:经济下行就是指衡量经济增长的各项指标都在不断的降低,比如GDP、PPI、CPI等,也就是经济从一个增长趋势变成一个下降的经济趋势。这种经济下行所带来的压力即是经济下行压力。
10月1日国家统计局发布的小型企业PMI为48.6%,比上月下降0.5个百分点,连续位于临界点以下,表明小型企业在产业结构调整过程中面临的困难依然较大,制造业中的小微企业仍然面临较多困难。
在安防领域,行业数据显示,海康威视、大华股份等几大龙头企业仍旧占据市场的主要消费份额,中小型企业在价格竞争中由于产品质量和资金运转方面很难与上游厂商造成挑战,所以创新型的新市场和差异化的产品之路已经摆在他们面前,能否在夹缝中求得一线生机,就看中小型企业对市场的把握程度了。
而市场似乎并不是很坏,因为随着各行业之间合作日趋紧密,公安、交通、金融、环保、电力、医疗、教育、住宅、能源等领域对安防监控的需求正在逐年的增加。此时又正值新技术新环境的出现,在系统大规模联网有可能出现不兼容的情况下,设备的更新换台也提上了日程。
中国正在打造新的经济发展和增长模式,这是不可逆转的国家战略,以创新驱动发展将是今后我国经济发展的主要模式。在大改革的潮流之下,站在十字路口的安防企业在接受深度洗牌之后,寡头和倒闭的出现在所难免。在这片喧嚣躁动的战场上,谁能够静下心来沉着应对守住自家阵地再伺机出击,或许谁就能在细分行业里拔得头筹,永续前行的动力!