• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

IR推出650V器件以扩充超高速沟道IGBT系列

来源:EEWORLD
时间:2014-10-22

分享至:

    适合工业用电机、焊接、太阳能、感应加热和不间断电源应用。

    2014年10月21日,北京——全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出多款坚固可靠的650V IRGP47xx器件,藉以扩充绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 系列。新产品旨在为多种快速开关应用作出优化,包括光伏逆变器、焊接设备、工业用电机、感应加热和不间断电源等应用。

    全新的IRGP47xx系列IGBT提供从15A到90A的电流范围,并采用沟道纤薄晶圆技术降低导通损耗和开关损耗,以提升系统效率。这些产品可作为分立式器件或与软恢复低Qrr二极管一起封装,能够为8KHz到30KHz的超高速开关作出优化,从而提供高达6µs的短路额定值,以及有助于并联的VCE(ON)正温度系数。新器件具有较高的击穿电压,即便在极端天气和交流线路不稳定的情况下也能提高可靠性,无需电压抑制器件。

    IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“全新650V IRGP47xx系列具有超高速开关频率,以及低导通损耗和开关损耗,能够为要求坚固可靠、高效且更小占位面积的应用提供具有成本效益的解决方案。”

    IRGP47xx系列适用于广泛的开关频率范围,在100°C下提供仅1.7V 的低VCE(ON)和低总开关损耗,可有效减少功耗。新产品以封装器件供应,其它主要功能包括达175°C的工作结温和低电磁干扰,有助于提升可靠性。

规格

分立式 IGBT

与软恢复低Qrr二极管一起封装的IGBT

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 整流器 二极管 晶体管 不间断电源 Wpi Onlinecomponents Master

更多新闻