缩小微处理器尺寸、极大降低功耗的能力,Edison使得英特尔和产业界重新思考在哪些新的领域、新的场景下,可以采用计算技术来创造令人期待的理想效果。
如果你过去没怎么听说过Edison,现在就来了解一下吧!
WHO——Edison是什么?
- 英特尔Edison是一款已经开发完成的、具备无线功能的通用计算平台,只有邮票大小。
WHAT——Edison能做什么?
- 有了Edison,广大创客、发明者、创业者可以开发各种设备,小到基于乐高产品原型的盲文打印机、自行车头盔,大到四驱无人机、火箭、气象气球,发明家们可以随心所欲,天马行空,将自己的奇思妙想变成现实。
- 对于专业设计师而言,他们可以利用Edison开发可以开发各式各样的可穿戴设备,比如将Edison用于服装设计,或是内置传感器的3D打印交互服装。
- 英特尔希望通过Edison带动下一波计算设备的发展,包括为发明者带来帮助的硬件、软件、云、支持和生态系统。
WHERE&WHEN——Edison是在何时、哪里发布的?
- 2014年1月在拉斯维加斯举行的国际消费电子产品展(CES)上,英特尔公司CEO科再奇首次展示了Edison。
- 2014年9月在旧金山举行的秋季英特尔信息技术峰会(IDF)上,Edison正式发布。
WHY——Edison为什么这么厉害?
- 英特尔Edison采用22纳米英特尔®凌动系统芯片(代号Silvermont),包括一个双核、双线程500 MHz CPU和一个32位100 MHz Quark MCU。
- 虽然Edison仅仅相当于一张邮票大小,但却支持多达40个GPIO、1G LPDDR3内存、4G eMMC、双频段Wi-Fi和低功耗蓝牙。
HOW——如何获得此宝?
- 2014年底,Edison将通过Mouser和MakerShed在全球65个国家开始销售,包括Edison计算平台、面向Arduino的Edison工具包和Edison扩展套件。
- SparkFun基于英特尔Edison的模块目前已在美国上市,包括14种配置。