• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

科普帖:了解手机相机专业术语 (1)

来源:机锋网
时间:2014-10-18

分享至:
  在学习拍摄前,我们首先要了解一下手机相机的各种专业术语,了解一下各个部件及功能,这样才能更好地掌握拍摄技巧。

  对于使用手机拍照,很多用户购买前首先会问是多少万像素的,认为像素越高,拍照效果越好。其实对于成像质量来说,“像素值”并不是关键因素。简单来说,就是手机相机像素越大,照片的分辨率也就越大,照片可打印的尺寸也更大。

(图片来源于网络)

  那么像素究竟是什么呢?实际上,像素只是用来计算数码影像的一种单位,每张相片都是由一定数量的连续排列的小方点组成,800万像素等于800 万个小方点,我们若是把影像放大数倍,就会发现照片是由很多色彩相近的小方点所组成,这些小方点就是构成影像的小单位“像素”。

(图片来源于网络)

  目前市面上主流旗舰手机的像素大概有800万、1300万、1600万、2070几种类型。虽然有的厂商在不断提升像素,但是在实际的使用中, 却经常发现拥有800万像素的手机拍出来的效果甚至比1300万像素还要清晰不少。这就说明了一个问题,像素不是决定成像质量因素,或者说,像素不是决定 成像质量的因素,iPhone就是一个很好地例子,直到iPhone 6还一直使用800万像素。

  传感器

  既然像素并不是拍照质量的关键因素,那手机成像质量究竟是由什么来决定的呢?其实,在像素够用的情况下,真正能够决定图片质量的关键就是相机镜头传感器的大小及质量。

  CMOS传感器又分为背照式和堆栈式两种,索尼背照式传感器品牌名为“Exmor R”,堆栈式传感器为“Exmor RS”。

Exmor R(图片来源于网络)

  堆栈式和背照式是两码事,是不相干的两种结构方式。堆栈式主要是为了减小体积,当然画质也有所优化;而背照式是针对画质改进而做的一种设计。一 款CMOS,可以单独采用背照式或堆栈式设计,也可以两种方式一起使用。举例说明,Exmor R CMOS就是只是背照式设计,而Exmor RS CMOS是在背照式的基础上,再把信号处理电路芯片放到后面去,做成堆栈式的设计,兼具了两种设计结构。

Exmor RS(图片来源于网络)

  目前运用到手机上的传感器,常见的包括Sony IMX179、135、214这几款。

  索尼IMX179 是索尼的第三代背照式技术摄像头,不管是暗光能力、功耗和拍照速度方面都遥遥其他800万相机,甚至远超更早量产面市的拥有1300万像素的索尼 IMX135。IMX179的感光面积为1/3.2英寸,每像素单位面积为1.4微米,感光灵敏度有了显著提升。另外,IMX179的帧率达到了 30fps,同其他不足25fps的感光元件相比,在预览和拍摄时都极其流畅。代表产品:iPhone5、魅族MX3。

  索尼IMX135的全称为索尼Exmor RS IMX135,相比传统的背照式CMOS,堆栈式CMOS使用有信号处理电路的芯片替代了背照式CMOS图像传感器中的支持基板,在芯片上重叠形成背照 CMOS元件的像素部分,从而实现了在较小的芯片尺寸上形成大量像素点的工艺。由于像素部分和电路部分分别独立,因此像素部分可以针对高画质优化,电路部 分可以针对高性能优化。代表产品:小米3。

  索尼 IMX214是索尼公司开发的Exmor RS for Mobile系列堆栈式CMOS图像传感器的第二代。这款传感器是在同系列的IMX135基础上升级而来,有效像素约1313万,尺寸为1/3.06英寸 (对角线约5.867毫米)。IMX214是业界款支持全片1300万像素每秒30帧高动态范围(HDR)输出的传感器,同时也是索尼款支持索尼 的分区高动态范围曝光(SME-HDR)的移动终端用CMOS传感器 。代表产品:OPPO Find 7。

  感光元件大小

  感光元件是拍照成像的核心部分,也是关键的技术。感光元件面积越大,成像越大,相同条件下,就能够记录更多的图像细节,所以各像素间的干扰也越小,成像质量越好。

[1] [2] [3]

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻