• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Altera高度集成的PowerSoC扩展了汽车级系列产品

来源:EEWORLD
时间:2014-10-18

分享至:

    AEC-Q100认证PowerSoC具有业界小的引脚布局、出众的效率,优异的热性能,以及高可靠性 。

    2014年10月17号,北京——Altera公司(NASDAQ: ALTR)今天宣布,九款Altera® Enpirion®电源芯片系统(PowerSoC)新器件完全符合汽车电子协会(AEC-Q100)温度2级认证标准,这一标准对汽车集成电路(IC)产品进行关键的压力测试认证。认证的Enpirion器件包括EP53xx降压PowerSoC,以及高效的EN63xx系列,所支持的负载电流高达12安培。与分立的电源产品不同,这些全包解决方案为设计人员提供了完整的电源系统,经过了全面的仿真、特性测试和产品质量检测,从而简化了设计实现过程,更快的实现设计。这些经过预测试的电源解决方案非常适合采用Altera的汽车级Cyclone® FPGA和SoC以及MAX® FPGA和CPLD来实现。

    Altera汽车业务部副总裁Dan McNamara评论说:“我们的汽车级Enpirion PowerSoC作为完整的电源系统,进行了专门的仿真测试,特性测试,验证和制造测试。更少的元器件以及严格控制的IC制造工艺使得可靠性达到了无与伦比的45,000年平均故障间隔时间(MTBF)。采用这些经过优化、成熟可靠的解决方案进行设计,我们的客户简化了他们的半导体供应链,减少了材料表,加速了产品面市。”

FPGA和PowerSoC支持下一代汽车电子
    ADAS设计人员越来越多的转向采用FPGA以很高的帧速率来运行他们的算法,同时处理多个算法,以适应发展趋势。要赢得设计,就需要考虑散热性能、能效、集成和小外形封装等关键属性。通过集成电感、高频滤波电容、控制器和MOSFET,Altera的Enpirion PowerSoC引脚布局通常要比分立开关稳压器和模组小25%到50%。Altera是为汽车市场同时提供FPGA和PowerSoC的可编程逻辑供应商,方便了客户通过Altera的一站式服务完成自己的汽车设计。

Altera Enpirion PowerSoC峰值效率高达96%,非常适合以下应用:
信息娱乐和驾驶员信息——音响主机、显示接口、仪表盘、抬头显示(HUD)、人机接口(HMI)技术,以及后座娱乐(RSE)系统。
ADAS——前视摄像机、环视系统、雷达、激光探测和测距(LIDAR)、后视摄像机、e-mirrors (电子镜)以及信息通信(V2X)应用。
电动汽车和传动系统——发动机控制单元(ECU)、电池管理系统、电机控制、电源转换(DC/DC、AC/DC),以及自适应悬挂。


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻