• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Peregrine半导体把集成产品的范围扩大到频谱的两端

来源:EEWORLD
时间:2014-10-17

分享至:

    从真正的直流到X波段,Peregrine的UltraCMOS®技术把射频、数字和模拟元件,都聪颖地整合在一块芯片上。

    美国圣地亚哥- 2014年10月7日-Peregrine半导体公司(纳斯达克股票代号:PSMI),射频SOI(绝缘体上硅)技术和先进的射频解决方案的创始人和先驱,今天宣布该公司完整的产品阵容扩展到直流和X波段频率。今天,Peregrine推出两种新的集成产品,真正的直流开关和X波段核心芯片。这两种产品都使用Peregrine的UltraCMOS®技术把射频、数字和模拟元件整合在一块芯片上。集成技术向来为数量大的市场带来较低成本的优点,但是Peregrine运用聪颖的整合技术,为高性能市场带来性能上的优势。Peregrine的集成产品具有可配置、灵活、可靠、可重复、易于使用、外形尺寸小和性能更高等等优点。

    “在我们超过二十五年的历史中,Peregrine公司推出了从集成开关到Global 1的一系列在业界中的集成产品和技术。” Peregrine公司营销副总裁Duncan Pilgrim说。“今天,我们将继承创新集成技术的传统,推出两个新的突破性产品,其中之是在一块芯片上集成了射频、数字和模拟元件。只有Peregrine的UltraCMOS技术能够做到这么高的集成度。利用我们的综合解决方案,我们的客户现在能够充份地利用自己的资源,简化设计,并且把力量集中在为客户提供高品质、高性能的产品上。”

低频聪颖整合技术:真正的直流开关 
    Peregrine的射频集成开关实现了真正的直流开关,在行业中是个也是的一个,在频谱的低频端树立了一面新的旗帜。真正的UltraCMOS开关直流(PE42020)的频率范围很宽,从0 Hz到8000 MHz都能有效地工作,在频谱的这一部份,在以前是做不到的。对于依靠准确度和精密度的市场,例如测试和测量,把频率扩展到这个频率是极为重要的。真正的直流单刀双掷开关能够处理很大功率,在0 Hz时能处理 30 dBm的功率,在8 GHz时能处理36 dBm的功率,而且,从直流到8000 MHz,它的射频性能和线性度都很好。此外,它能够切换+10 V到-10 V这个范围的直流电压和交流峰值电压,电流高达80 mA,在这类产品中,这是个。

真正的直流开关在一块芯片上整合了多种功能:
• 射频:高性能开关
• 模拟:直流跟踪
• 数字:控制逻辑和阻抗控制(50欧姆吸收或开路反射阻抗)


    真正的直流开关的另一个独特优势是高效率的切换时间。低频运作通常需要一个缓慢的切换时间,真正的直流开关采用先进的电路,不需要这样做,它的切换时间为10微秒,加上15微秒的过渡过程时间,当用于测试和测量时,这点是很重要的。

    PE42020的线性度(IIP3)极好,为63 dBm,端口至端口的隔离性能也很好,在6 GHz时是37分贝。它支持+1.8V和+3.3 V的标准控制逻辑信号,工作温度范围为-40℃至+85℃。真正的直流开关还可以承受人体模型静电放电电压1000V,它采用很小的20引脚4×4毫米QFN塑料封装。

    现在提供真正的直流开关(PE42020)的样品,将于2015年年初发货,它已作好准备在测试和测量市场中取代很成问题的机械继电器和MEMS开关。

高频聪颖整合技术:X波段核心芯片
    在频谱的高频端,Peregrine推出业界个集成的X波段CMOS核心芯片,以便利用MMIC(单片微波集成电路)设计技术,实现高精度信号控制,而功耗小。MMIC设计技术,如Lange耦合器,只有III-V族技术使用。在硅片上使用这些被动技术,由于硅片在较高频率的损耗特性,一直遇到挑战。Peregrine使用一种UltraCMOS蓝宝石衬底,解决了这个问题──UltraCMOS蓝宝石衬底是近乎完美的绝缘基片,天生适用于集成整合。在这个X波段核心芯片中,Peregrine把标准的CMOS设计与被动的单片电路结合起来,通过真正的聪慧整合技术,在微波频率实现了集成。

这个高性能的X波段核心芯片把以下功能整合在一块芯片上:
• 一个七位数字移相器
• 一个七位数字步进衰减器
• 隔离性能极好的信号路径切换功能
• 一个紧凑的数字串行接口控制,真正与CMOS兼容



    许多现代卫星及雷达系统,包括合成孔径雷达(SAR)和相控阵雷达,使用频谱的X波段,其用途包括气象监测、空中交通管制、国防跟踪和地球观测。Peregrine公司的集成芯片的外形尺寸相当小,可以在很小的面积实现这些系统,具有独特的优势。此外,Peregrine的UltraCMOS技术为这些关键的系统带来它们要求的高可靠性。
 
    X波段核芯片的分辨率和控制程度都很精密,对于雷达系统,这是极为重要的,将在2015年年初提供样品。这个芯片在9-10.1 GHz的频率范围能处理的功率为+18 dBm,衰减范围为31.75分贝,步级为0.25 dB。移相器的移相范围为358度,分辨率为7度。它在很宽的频率和温度范围里保持了很强的衰减和很高的相位精度,而且功耗很小。


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻