来源:EEWORLD
时间:2014-10-14
AD7981 PulSAR® ADC额定工作温度为175摄氏度,是专为井下钻探、重工业、航空电子等高温恶劣环境而打造的高精度器件。
中国,北京——Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)近日宣布推出业内速率快的16位高温ADC AD7981,这款器件的速率相当于市场上现有转换器的两倍以上,可在175摄氏度的高温环境下无错运行。
AD7981 PulSAR® ADC的采样速率高达600 kSPS,是包括宽带宽声音测量和振动测量以及带宽较低的低功耗压力检测和温度检测等应用的理想选择。 AD7981可根据采样速率调节功率,从而在恶劣环境中限度地延长电池寿命,在600 kSPS全速模式下功耗仅4.65 mW,10 kSPS仅70 µW。这款ADC拥有出色的典型性能参数,其积分非线性(INL)为+/-0.7 LSB,信噪比(SNR)为91 dB,可以更高的精度实现较高的动态范围。 这种特性组合可满足井下石油、天然气钻探以及工业、航空电子等恶劣高温环境下精密测量应用的关键性能标准要求。
ADI高温产品组合简介
AD7981是ADI公司精密高温器件组合的成员,该系列器件包括AD8229超低噪声仪表放大器、ADR225 2.5 V基准电压源、搭载轨到轨输出的AD8634双通道放大器以及ADXRS645 MEMS(微机电)陀螺仪,所有这些器件均可在175摄氏度以及更高温度条件下工作。 这些器件专门针对高温环境而打造,生产时即经过高温测试,在此类要求苛刻的应用中可降低风险、缩短开发时间。