iPhone 6及iPhone 6 Plus是近来智能型手机战场的焦点话题,而此次苹果(Apple)所使用的A8
芯片主要生产由台积电负责,是首款采用20纳米制程工艺的高阶芯片。逆向 工程领导厂商Chipworks日前针对A8芯片发表分析报告,显示A8的表现成长对未来发展具有正向的领导作用。
据ExtremeTech报导,A8芯片的设计有符合先前外界预测之处,也有出乎大众预料的地方,整体表现有长足进步。一旦2015年其他制造厂商跟进采用20纳米制程技术,将可望继续看到此类重要的进展。
Chipworks逆向工程的解析报告指出,A8芯片与A7一样,采用的仍是双核心处理器,但处理器本身的大小减少许多,且原本A7使用的是共用式的L2快取,如今似已改为独立式的设计。
至于SRAM L3快取的设计,A8与A7的容量虽然皆为4MB,但A8却较A7缩水了约33%,差异极为显著。
GPU是芯片另一个主要组成部分,过去外界预测A8芯片将使用6核心的GPU,不过实际上获得Apple青睐的是较强大的4核心模组GX6450,也就是2013年G6430的下一代产品。
GX6450 确切具有何种优势至今尚无法完全确定,然据Ars Technica评论表示,若以全萤幕模式实测iPhone 6 Plus,可以明显看出新款的GPU力道尚嫌不足,而此一问题自视网膜萤幕(Retina display)成为Apple主打以来便已经存在。
Ars Technica还指出,若测试时间够长便能够发现,iPhone 6 Plus可以在时脉速度维持较久的时间。
虽说这项差异对使用者是否会直接造成影响,需视使用时间长短以及用途的不同而定,但可以明确晓得的是,20纳米的制程技术确实为苹果在高负载的情况下,创造出更优异的时脉速度表现。
总体而言,20纳米确实如预期所言较28纳米更向前迈进了一步,A8芯片的中央处理器速度与A7相比也略胜一筹。若预测准确,A8可望成为20纳米制程设计的开路先锋,引领业界在未来继续开创更重要的发展。