来源:eefocus
时间:2014-10-14
在今年4月,家庭服务机器人领导品牌科沃斯首次为扫地机器人注入了MCU概念,并首发带MCU系统的扫地机器人叮叮!此概念一经提出,各家扫地机纷纷开始效仿,一时间,MCU作为一个高端且漂亮的标签被贴上了各种品牌各种型号的扫地机!
当然,作为普通消费者的我们,什么是 MCU不重要,关键还在于MCU系统操控下的扫地机器人到底能给我们带来什么!
MCU的中文名称为"微控制单元",又称"单片微型计算机",把它挪到扫地机行业,即为极速处理芯片+智能运算+动力电机的控制系统,简单来讲,当这个广泛应用于航天等高科技领域的"MCU智能操控系统"被应用到扫地机行业,那么产品的整体性能都会有很大的提升。好比一台拥有英特尔芯的电脑显然比拥有普通芯片电脑的性能来得更强大更稳定!如此看来,消费者花同样的价钱买一台带有MCU芯片的扫地机器人,当然是更划算的!
不过,MCU的劲风刮得太快,是否每家的扫地机都真有那么灵验,也实在是件值得考究的事!既然科沃斯叮叮首次引入MCU系统,那么我们也许可以以它为标准来检验一下MCU智能操控系统下的扫地机器人!
500帕吸力--注意,这是在把吸口堵住了的情况下测出的保守数字(碰上这么实诚的商家真是不适应)有使用过的消费者曾经惊讶地说,叮叮居然能毫不费力吸进去一大片树叶!
11组红外防撞--这个大家打开自己手机的照相功能对准扫地机器人头部一圈即可以直接看到!(以往高端点的扫地机防撞系统基本是8组)
折叠下视防跌落--事实上拥有MCU芯片的扫地机器人的下视系统不仅仅可以防止机器跌落,它更能够精准判断周围运行环境,普通扫地机在遇到黑色地面时会误以为前方是悬崖而停止不前从而影响清扫效率,但叮叮却可以完全避免这种情况,清扫时毫无遗漏!
99%的清洁覆盖率--叮叮以25cm/s的行走速度带来99%的清洁覆盖率。科沃斯地宝曾在德国的权威机器人测评网站CT Magazin对全球知名品牌的24款扫地机的清扫覆盖率专业评测中都拔得头筹,所以这点向来是科沃斯家的强项,无需赘言!
也难怪科沃斯一再强调它是一台高效的"扫地机器人"而非普通"扫地机"了!从这一系列的产品配置也可以看出MCU芯片操控下的扫地机器人与普通扫地机的差别了!不过,那些运行速度缓慢、基本无防撞能力甚至会从楼梯上跌下去的扫地机也号称是由MCU芯片控制的就着实有些过分了!消费者在购买过程中还需擦亮双眼、仔细辨别啊!