来源:EEWORLD
时间:2014-10-11
该平台含有fido5000 REM 交换机,适合基于信标的设备级环网(DLR)。
中国,北京,2014年10月10日——Innovasic宣布其具有fido5000 REM交换机芯片的RapID平台已通过EtherNet/IP CT11认证,可用于基于信标的DLR设备。Innovasic已进行了网络负载测试,确保低至2毫秒的循环周期不受网络流量的影响。Innovasic还将在未来几月进行有关EtherCAT、SERCOS III和POWERLINK的认证。
RapID平台的支持DLR的EtherNet/IP网络接口以模块或嵌入式设计形式交付使用,包含加入EtherNet/IP网络所需的全部配置,可使用星形、线形或环形拓扑。采用环形拓扑 的RapID平台支持低至100微秒的信号间隔,在50节点网络上,其恢复周期小于3毫秒。RapID平台同时支持QuickConnect、地址冲突检测 (ACD)、配置组件和大数据转发开放标准(Large Forward Open)。该平台支持所有标准对象,文件对象可嵌入EDS文件。它还包括一个网络服务器,用户可以自定义动态网页。
Innovasic市场部副总裁Tom Weingartner表示:“基于fido5000的RapID平台通过了EtherNet/IP和基于信标的DLR认证,对于Innovasic来说,我们在实现以一个平台支持所有对时间要求严格的工业以太网协议的方向上又前进了一步。
RapID平台的带有DLR模块和嵌入式设计的EtherNet/IP网络接口现已供货。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。