• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Diodes降压型控制器有效处理高负载点电流

来源:EEWORLD
时间:2014-09-05

分享至:

    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 设计出单相同步降压型脉冲宽度调制 (PWM) 控制器系列AP3585,以满足高电流台式电脑应用的严格要求。AP3585器件提供25A的连续电流,有助于简化为内存阵列和图形处理单元供电的分布式电源结构的设计。

    AP3585系列采用了紧凑及高热效的SO-8和SO-8EP封装,提供单反馈环路电压模式控制,并且在4.5V到13.2V的供电电压范围下工作,提供从低至0.6V到高达80%的输入电压的高质输出。

    这款降压型控制器把10MHz误差放大器与6V/µs的速率集成起来,实现高转换器带宽及快速瞬态响应。该器件系列提供200kHz或300kHz的固定振荡器频率选择,确保达致理想的集成效果,有效缩减电源尺寸及降低成本。

    AP3585备有12V+12V自举式MOSFET驱动器,加上自举式二极管,能够实现超过90%的高效电源转换,还简化电路设计及尽量减少外部零部件数量。

    新降压型控制器具有完善的故障保护功能,包括无损可编程过流保护、欠压和过压保护、软启动及热关断电路,可见其高电流工作特性。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻