• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

卡拉OK界传奇芯片:YSS205

来源:elecfans
时间:2014-09-05

分享至:

vivo在近日正式发布了极致Hi-Fi极致薄的X系列续作——Hi-FiK歌之王vivo X5,该机不但成为全球首款内置YAMAHA数字环绕声信号处理芯片YSS205X-CZE2的智能手机,也是目前市面上一款主打音频输入(K歌功能)的智能手机,并定位“K歌之王”,非常霸气。配合vivo此前在极致Hi-Fi上已经取得的成绩,可以说Hi-FiK歌之王vivo X5更加全面的完善了vivo主打音乐、Hi-Fi的极致差异化道路。 

而作为Hi-FiK歌之王vivo X5的核心,YSS205X-CZE2这枚顶级的YAMAHA数字环绕声信号处理芯片可以说是功不可没,这与当初vivo在建立手机Hi-Fi理念时,在手机内植入CS4398、ES9018等一系列重量级芯片的意义是一样的,并不是单纯的通过软件去欺骗声音和耳朵,而是通过实实在在的硬件,去改善声音和音质。同样,YSS205系列芯片也是卡拉OK界传奇芯片之一,推出26年以来每一代都是当时所有高档卡拉OK设备和乐队混音设备的芯片。

 

在Hi-FiK歌之王vivo X5上,YSS205X-CZE2芯片首先提供了目前智能手机中绝无仅有的无延迟实时耳返功能。所谓耳返,其实就是用户在唱歌时,可以通过耳机实时听到自己演唱的声音,这样不但帮助演唱者适应音乐,防止走音,也可以帮助演唱者在演唱过程中更好的调整演唱技巧和状态,这也是为什么演唱会上,歌手都会带上监听级耳机的原因。
此前带有耳返功能的智能手机仅iPhone一款,且有严重延迟,遇到快歌就非常吃力,在耳返效果上也不尽如人意,这是因为iPhone是通过软件实现的耳返效果;而在Android上,到目前为止则仅有Hi-FiK歌之王vivo X5拥有耳返功能,且是通过YSS205X-CZE2芯片的硬件方式实现,几乎可以忽略的0.3毫秒延迟,效果堪比顶级录音设备。

 

另外,在Hi-FiK歌之王vivo X5上,为了方便演唱者有更好的混响和空间音效,vivo调音师和YAMAHA日本专家还在国内大规模采样,研究了大量国人热衷的高档KTV、专业录音棚和演唱会等,终凭借vivo多年来在Hi-Fi调音上的积累和YAMAHA近半个世纪的KTV设备调校经验,实现了录音棚、KTV、经典男声、经典女生、演唱会、音乐厅、空谷和留声机等八种真实的实时环境音效。

  

当然,作为音乐重要的特性之一,混响和空间音效绝不仅仅是这八种情况,所以Hi-Fi?K歌之王vivo X5上也提供了强大的自定义功能,让演唱者可以根据自己的需求,非常详细的调校自己需要的混响效果和空间音效,这也是得益于YSS205X-CZE2芯片具备了四颗处理能力高达295MIPS的DSP,可以不借助其他硬件的层层缓冲,而实时处理极其复杂的声音信号,这是利用手机自身强大的CPU或者集成式的音频核心都做不到的。

后,YSS205X-CZE2芯片的强大性能,还使得vivo工程师和YAMAHA工程师一起在Hi-FiK歌之王vivo X5上实现了实时消除人声算法、实时升降调算法、防啸叫算法、回音消除AEC算法和实时降噪算法等五种辅助算法,使其达到了前所未有的K歌体验。

可以说,Hi-FiK歌之王vivo X5正是在YSS205X-CZE2芯片强大的硬件基础上,通过vivo和YAMAHA多年在音乐上的经验调较,才终成为了K歌之王。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻