来源:互联网
时间:2014-09-04
基于个人健康应用的可穿戴设备并不仅仅局限于运动手环,更复杂的概念类似于布满医疗传感器的运动服装,更简单的则可以像Lumo Lift这样,仅仅是监测你的坐姿。
Lumo Lift是一款可以随时监测用户身体形态的智能传感器,能够随时佩戴在身上,并通过应用程序提醒用户(目前仅支持iOS)。在使用过程中,我们发现这个小玩意儿的确拥有一些作用,虽然不提供睡眠追踪或是其他角度追踪,但至少可以让你保持正确的坐姿和站立姿势。
机身设计
Lumo Lift的设计非常简单,主要分为两部分:白色部分为传感器本身,黑色物体则是一个小磁贴,能够帮助你固定传感器。佩戴方式很简单,只要将传感器贴近皮肤、使用磁贴在衣服外面吸住传感器即可。不过为了保证监测结果的准确性,佩戴位置是低于锁骨的2.5厘米。
Lumo Lift传感器本身拥有三种颜色,包括黑、白、银,机身售价为100美元(约合人民币614元)。另外你还可以购买一套不同颜色的磁贴,实现个性化搭配,售价约为20美元(约合人民币123元)。如果想要实现更稳定的佩戴效果,也可购买单独的圆形夹子。
传感器的佩戴感受还是不错的,基本上不会注意到它的存在,的缺点是它必须靠近皮肤才能实现监测,所以不太适合穿宽松的衣服,相反紧身背心或T恤则更合适。磁贴设计的好处在于,如果你觉得官方磁贴不够时尚,你还可以去商店购买各种各样造型的磁贴,看上去就像佩戴了一个饰品一样。
至于电池寿命,Lumo Lift可以在两小时内充满电、并实现5天的续航,所以还是比较理想的。
使用体验
将Lumo Lift佩戴好之后,需要使用手机应用程序进行校准,你可以先站得笔直,然后将其作为基准数据,传感器会振动3次提醒你已经成功设定好。接下来,如果你的姿势有些不够准确,传感器就会通过振动提醒你。
Lumo Lift的意义在于改善久坐人群的坐姿、站姿,从而改善脊椎状况。不过,Lumo Lift的应用程序缺乏一种相对标准的基准,也没有提供任何建议,所以实际上是由用户来决定所谓正确的姿势,我们认为这部分应用体验还有待改进。
Lumo Lift还具有计步功能,就像普通的运动手环一样。不过,它的监测结果与运动手环存在一些差异。我们同时佩戴了Fitbit One计步器,它的监测结果为10007步、而Lumo Lift则为9534步,主要原因可能是Fitbit One计步器放在裤袋里,更接近运动激烈的臀部;而Lumo Lift则佩戴在上身,相对来说运动没有那么激烈。我们并不能判断谁更准确,不过结果相差也不算太大,在5%左右。
应用程序方面,暂时仅支持iOS,Android版本在2015年才会推出。就像前面所说的,应用程序并不具有自动矫正或是姿势建议功能,需要手动设置自己的姿势。然后,它会显示你的正确姿势保持了多久、另外也能显示运动步数。应用程序并不允许你设置目标,每一天低的正确姿势保持时间为4小时。另外,你还可以向左或向右滑动界面,观看此前的记录。
总得来说,Lumo Lift的应用程序功能还是过于简单了一些,没有提供深入的姿势矫正、建议功能,也缺乏社交互动性或是目标设置,这些方面还有待加强。
总结
Lumo Lift是一个非常不错的概念,相比运动手环更专注与姿势提醒,有助于生活在大城市的上班族获得更好的脊椎健康。不过,它也存在一些不足,主要集中在软件方面,没有提供一种更有效的姿势改进、督促形式,仅仅是单调的提醒,也许很多用户佩戴一段时间就会感到厌烦。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。