来源:EEWORLD
时间:2014-09-04
的闪存存储解决方案供应商闪迪公司今日宣布,来自移动设备、平板电脑和消费类电子产品行业生态系统的300多位领导厂商本周齐聚中国深圳,参加闪迪举办的第二届年度“Future Proof Storage”研讨会。本次活动于8月26日举行,囊括了中国及世界各地极具影响力的移动科技公司(包括几乎所有芯片组供应商的代表),共同探讨塑造移动互联市场的新技术、新应用、新趋势和闪存技术演进。Future Proof Storage 研讨会邀请了移动行业中的十几位担任演讲嘉宾并参与小组讨论。
闪迪移动与互联解决方案部门高级副总裁兼总经理Drew Henry 在会上发表了主题讲话。Henry 讲述了日益增长的数据量、大众对更加丰富的移动互联用户体验的需求以及闪存技术的革新如何推动移动市场更多采用X3(每单元存储三位数据)NAND 闪存技术来实现敏捷和可靠的闪存存储。
此外,TECHnalysis Research总裁、创始人兼高级分析师Bob O’Donnell 针对移动互联设备市场的未来发表了演讲,并介绍了针对消费者设备使用模式的研究成果(下文列出了其演讲的重点内容)。
引用:
“我们正处于移动行业的转折点:数据量正在从千兆字节扩展到拍字节甚至艾字节,移动互联设备的数量很快将超过全球人口总数,而且现在的智能手机能提供以往只有在超级计算机上才能见到的功能。在此趋势推动下,使用闪迪创新的X3闪存存储构建移动互联设备将是明智之举。通过与厂商的密切合作,闪迪将全新的X3存储解决方案与行业内合作伙伴的产品整合在一起,使制造商能够向大众市场推出满足用户容量和应用性能需求的智能手机、平板电脑及其他创新设备。” – Drew Henry,闪迪移动与互联解决方案部门高级副总裁兼总经理
“移动互联设备市场正在爆炸性地增长,随着消费者越来越多地利用智能手机以更加个性化的方式进行娱乐、工作和社交,这些设备上的应用将变得更加复杂。在中国等市场,智能手机甚至正在威胁电视行业。在这些因素的共同作用下,数据量持续激增,对更大容量内置闪存的需求不断增长。为了促进互联世界的飞速发展,采用闪存创新技术对于提供高速、可靠且极具性价比的数据存储至关重要。” – Bob O’Donnell,TECHnalysis Research总裁、创始人兼高级分析师
“闪迪与中国及世界各地的行业生态系统客户与合作伙伴建立了紧密协作,加上我们在闪存技术和垂直整合领域的优良传承,确保闪迪能够继续在移动设备和平板电脑市场保持闪存地位。这使得我们的iNAND闪存解决方案与的芯片组能在技术上实现紧密集成,带来令人愉悦的移动用户体验。我们非常重视这次机会,再次将应用处理器和移动设备制造合作伙伴汇聚到一起,共同探讨影响智能手机和平板电脑市场的趋势,并探索开发下一代设备的战略。” – Gary Wang,闪迪亚太地区商业销售和支持副总裁
活动中 TECHNALYSIS RESEARCH的演讲重点:
智能手机正演变成为高度便携、始终互联且对硬件要求越来越高的计算设备。用户使用智能手机的总时间中只有 10% 用来打电话。
到 2018 年,智能手机保有量将接近 18 亿部,其中约 50% 为大屏手机(5 英寸及以上)。这反映出,随着消费者越来越多地使用手机观看视频、进行数字计算及其他移动互联活动,针对大屏幕智能手机的需求将不断增长。
大部分国家/地区的平板电脑使用量远远低于其他设备,但中国除外,中国平板电脑的使用量高于电视使用量,两者的使用比例分别为 16% 和 13%。
根据对数码设备使用量的比较,18-44岁的用户群体中,智能手机的使用量稍高于电视机使用量。而18-24 岁的用户群体中,智能手机使用量尤其高,这些用户使用智能手机的时间明显多于 PC、电视或平板电脑。
云服务非常重要,但消费者也需要本地存储。
消费者拥有并使用多种数码设备,并且这些数量将继续增长。